Hi TI sirs,
现在设计需要用到一款蓝牙模块,包含协议栈,AT控制,实现语音数据同时传输。
主要想实现的功能是通过这个芯片实现与智能手机蓝牙连接之后,对方手机能够通过蓝牙控制本机进行语音通信的功能。
请问TI的产品有什么推荐吗?
BR
Thanks
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hao yuan1 说:模块的使用场景有两种:
1、正常蓝牙使用模式,连接蓝牙耳机或者其他蓝牙设备进行音乐播放等;
2、其他手机通过蓝牙连接到本手机,然后其他手机能够通过蓝牙控制本手机实现打电话的功能,即拨号和语音数据传输。
语音没有质量要求。
BR
这些需求的话,你确实需要的是Alvin说的这两个路径。:-)
Hi,
TI 没有这种模块的,给你推荐一个参考设计(MSP430+CC2564):
http://www.ti.com.cn/tool/cn/bt-mspaudsource
你也可以找我们的合作伙伴联系一下:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24955
BR.