各位大侠:
请教一下,16位UUID换成128位怎么做
我按照 processors.wiki.ti.com/.../128_Bit_UUID_SimpleBLE修改
修改完后,服务 UUID修改成功,但FFF2~FFF6的UUID都不见了
16位 UUID,可以看到有0xFFF2\0xFFF3等UUID,向下滑动还可以看到0xFFF4\0xFFF5\0xFFF6等UUID
128位 UUID, 0xFFF1UUID的内容跟之前不一样 ;0xFFF2~0xFFF6等UUID不见了
另外我发现在gatt_uuid.c文件下的const uint8 *GATT_FindUUIDRec( const uint8 *pUUID, uint8 len )只有16位UUID的代码,但仿真时程序进不了这里
如果要这里填写128位UUID,该怎么写
else if ( len == ATT_UUID_SIZE )
{
// 128-bit UUID
}
请问一下怎么解决?
非常感谢!