This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

蓝牙串口



当今时代是一个新技术层出不穷的时代,就电子领域尤其是传统电子产品在蓝牙技术的支持下,很多传统电子产品焕发第二春,转型成为智能产品,而所有产品增添蓝牙功能的时候,必须拥有蓝牙串口。

蓝牙串口是基于SPP协议(Serial Port Profile),能在蓝牙设备之间创建串口进行数据传输的一种设备,广泛应用在具有蓝牙功能的电子设备上。

 

  而作为一种通用的无线通讯模块,蓝牙串口具有开发简单、易操作的特点。通常来说,厂商如果采用内嵌蓝牙串口模块+MCU的方式开发带有蓝牙功能的产品,可使电子产品开发者/工程师不用具备专业复杂的蓝牙开发知识,以MCU串口即可轻松给电子产品内置蓝牙功能。大幅度减轻了企业的研发成本和用人成本,也减少了开发风险。

  蓝牙串口模块实现了将MCU开发和蓝牙的开发工作分开,极大地减小了蓝牙产品开发难度,提高了产品开发的稳定性与开发速度,缩短了产品研发的周期,加快产品上市时间。

 

  深圳市昇润科技有限公司作为国家高新技术企业,蓝牙模块/蓝牙方案提供商,相继开发了系列蓝牙串口模块,推出了完整的、各型号、各价格区间的蓝牙串口模块解决方案,在供货周期、提货量等方面可以很好的满足国内电子产品企业。

 

  目前,蓝牙串口模块应用广泛,在众多传统电子产品中配合 MCU 实现了蓝牙功能,如蓝牙电子秤、低周波按摩器、智能小家电、健身器材等。未来,随着物联网的高速发展,蓝牙市场占有率逐步提高,蓝牙模块必将进一步提高整个电子产品行业的智能化和物联化。

--------------------------------------------------------------------------

Q:蓝牙串口模块可以传输音频么?

A:蓝牙串口模块基于蓝牙协议,实现的是SPP即串口应用,其它的应用如音频的A2DP应用是不支持的。但是USB的蓝牙适配器(dongle)则具备各种应用,比如文件传输,虚拟串口,语音等。

Q:使用串口模块需要了解蓝牙协议么?

A:不需要,只需要把蓝牙串口模块当成是一个透明传输的串口外设即可。只要在电脑上或者手机上与蓝牙串口模块配对完成后,即可通过应用程序打开对应的蓝牙虚拟串口和蓝牙串口模块进行通讯即可。蓝牙模块可以接到其它具备串口的外设上,比如单片机或者另外一台电脑。

 

Q:如何测试蓝牙串口模块是否正常?

A:先给蓝牙模块供电(3.3V),然后短接TX和RX,通过电脑或者手机查找蓝牙串口模块并配对上,然后即可通过串口软件进行数据收发,这样就可以测试蓝牙串口模块是否正常。