由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【工业月社区活动】学习工业电子知识,获取精美礼品!

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, CC2640, TPS61099, TPS70933EVM-110, TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC, TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT, TIDA-00676, TIDM-BLE-REEDMTR, CC2530, CC1310, DRV8837, MSP430FR2522, TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK, MSP430FR2633, TIDA-00494, TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON, TIDA-00314, LMR14030, DRV8804, DRV8840, TLV9062, LM2576, TLV700, TIDA-00297, TIDA-00641, TIDA-01619, TIDA-00774, TMS320F28035, TMS320F28377S, UCC21520, TLC2274, TIDM-SOLAR-DCDC, TIDA-00476, OPT3001, CC2652R, CC1312R, CC2642R, CC2640R2F, TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD, CC2592, TIDC-SPPBLE-SW-RD, TIDA-01516, UCC28780, UCC24612, ISO7710, ATL431, TIDA-01622, TPS61178, TPS54821, TPS54521, OP07C, TLV07, ADS1120, LM5170EVM-BIDIR, LM5170, PMP40280, PMP40182, TIDA-01168, TL431, CC2650, CC3200, CC2538, BQ24232

常抱歉让大家久等啦!以下是获奖名单,

小编会在 6 月 20 日之前通过 e2echina@ti.com 邮箱与获奖者联系礼品寄送事宜。

学习标兵奖获得者

lising, user3688025, user3943027, user4452945, user4639976, user5008092, user5282350, user5303371, xiaobo mu, YiKai Chen

积极发问奖获得者

Aiquan Yang, jie xu2, Tom Xu, user3804902, user4049284, user4416039, user4501616, user4551221, user4729439, user5237096

热情参与奖获得者

fang wang5, gaoping chen, han han4, hold li, user1147286, user1340974, user1670801, user1694587, user3941994, user4087491, user4092862, user4831301, user4995760, user5342659, zhang7309,

 

 

暮春五月,TI 工业月活动震撼来袭!

多场直播,精彩纷呈,直播排期表戳这里

现在更有社区用户特殊福利

一起学习工业电子知识,获取精美礼品!

参与方式:

点击以下链接,前往查看工业相关的终端应用、产品以及参考设计。

在本帖留言写下您对这些终端应用/产品/参考设计的学习心得或者疑问

 

工业电子八大主题

智能气表&水表解决方案 低压直流无刷电机解决方案 TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 USB type-C电源适配器
智能门锁解决方案 太阳能系统相关方案

Zigbee/BLE/Sub1G Simplelink MCU

平台在智能家庭中的应用

新一代高效率小体积电池

充放电设备电路设计

 

 

主题 一:TI 智能气表&水表解决方案  (5 月8日直播报名)

终端应用:水表燃气表 

热门产品:

  • MSP430FR6047: 混合信号微控制器
  • CC2640: 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
  • TPS61099: 具有超低静态电流的同步升压转换器

参考设计:

  • TPS70933EVM-110: TPS70933 评估模块
  • TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC: 超声波 TDC 流量计参考设计  
  • TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT: 超声波水流测量参考设计
  • TIDA-00676: 适用于电池供电类仪表(30dBm wM-Bus/169MHz)的电源解决方案参考设计
  • TIDM-BLE-REEDMTR: 使用磁簧开关和 BLE 的流量测量参考设计

主题二:TI 智能门锁解决方案 (5 月15 日直播报名)

终端应用:电子智能锁

热门产品:

  • CC2640: 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
  • CC2530: 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
  • CC1310: SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器
  • DRV8837: 低电压 H 桥 IC
  • MSP430FR2522 混合信号微控制器

参考设计:

  • TIDM-1004: 采用低功耗蓝牙和电容式触控技术的门禁控制面板参考设计
  • TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK: MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计
  • TIDA-00494: 采用 Sharp LCD 的通过玻璃触控参考设计
  • TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON: 应用采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 按钮电容式触控面板参考设计
  • TIDA-00314: 具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计

主题三:低压直流无刷电机解决方案 (5 月16 日直播报名)

终端应用:无刷直流电机驱动器

热门产品:

  • LMR14030 具有 40uA 静态电流的 40V、3.5A SIMPLE SWITCHER®、2.2MHz 降压稳压器
  • DRV8804 2.0A 单极步进电机驱动器或四螺线管/中继驱动器(串行控制器)
  • DRV8840具有浪涌电流保护功能的 5A 刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
  • TLV9062适用于成本敏感型系统的 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
  • LM2576 SIMPLE SWITCHER® 3A 降压电压稳压器
  • TLV700  用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

参考设计:

  • TIDA-00297冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案
  • TIDA-00641双路高分辨率微步进驱动器参考设计
  • TIDA-01619三相 BLDC 电机驱动器解决方案。
  • TIDA-00774效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

 

主题四:TI在太阳能系统中的相关方案(5 月17 日直播报名)

终端应用:微型逆变器

热门产品:

  • TMS320F28035 Piccolo 微处理器
  • TMS320F28377S 单核 Delfino 处理器
  • UCC21520 4A/6A、5.7 kVrms 双通道隔离式栅极驱动器
  • TLC2274双路低噪声轨至轨运算放大器
  • CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案

参考设计:

  • TIDM-SOLAR-DCDC具有最大功率点跟踪 功能的 C2000™ 太阳能 DC/DC 转换器
  • TIDA-00476针对能量存储和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器

 

主题五:TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 (5 月22 日直播报名)

终端应用:服务机器人

热门产品: OPT3001环境光传感器

  

主题六:Zigbee/BLE/Sub1G Simplelink MCU 平台在智能家庭中的应用  (5 月23 日直播报名)

终端应用:家庭远程控制

热门产品:

  • CC2652R SimpleLink 多标准 CC2652R 无线 MCU
  • CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
  • CC1310 SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线 MCU
  • CC1312R SimpleLink Sub-1 GHz CC1312R 无线 MCU
  • CC2642R SimpleLink™蓝牙低功耗 无线 MCU
  • CC2640R2F SimpleLink™蓝牙低功耗 无线 MCU

参考设计:

  • CC2530ZDK-ZLL CC2530 ZigBee Light Link 开发套件
  • TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD链路预算为 120dB 的 ZigBee CC2530 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计
  • TIDC-SPPBLE-SW-RD: UART 至 Bluetooth® 低能耗 (BLE) 桥参考设计
  • TIDA-01516使用单个低功耗蓝牙 (BLE) MCU 进行无线连接和三相 BLDC 电机梯形控制参考设计

 

主题七:基于 UCC28780和GaN 的有源钳位反激式超小USB type-C电源适配器方案及设计 (5 月24 日直播报名)

终端应用:消费类 AC-DC 产品

热门产品:

  • UCC28780 自适应零电压开关有源钳位反激式控制器
  • UCC24612高频多模式同步整流器控制器
  • Iso7710高速、优异 EMC 单通道数字隔离器
  • ATL431  2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器

参考设计:   TIDA-01622 USB 功率输出参考设计

 

主题八:新一代高效率小体积电池充放电设备电路设计 (5 月29 日直播报名)

终端应用:电池测试设备

热门产品:

  • TPS61178具备负载断开功能的 20V 全集成同步升压
  • TPS54821具有打嗝过流保护的 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器
  • TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器
  • OP07C低偏移电压运算放大器
  • TLV07 36-V 精密轨到轨运算放大器
  • ADS1120具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC
  • TMS320F28035 Piccolo 微处理器

参考设计:

  • LM5170EVM-BIDIR   LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
  • PMP40280双向电池初始化系统控制板参考设计
  • PMP40182双向电池初始化系统电源板参考设计
  • TIDA-01168适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计

注:

  • 活动时间:即日起至5月 31日
  • 本活动仅限德州仪器中文技术支持社区中国大陆地区注册会员参与,每位用户只有一次获奖机会,TI 员工/代理商除外。
  • 管理员将于6月初在本帖公布正确答案和获奖名单,并安排礼品寄送。
  • TI 有权根据活动情况调整活动规则,最终解释权归 TI 所有。
  • CC2652R 什么时候能release,很期待配置强大功耗极低的MCU
  • 看了TI的微型逆变器,了解到逆变器也用的是H桥逆变,方案很经典。

  • 正在做触摸识别方面的产品研究,具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测方案TIDA-00314的产品很有借鉴意义,开关信号快速准确,不容易受电磁干扰。
    其次塑胶件可以一体成型的开模,美观大方。这在工业设计中具有极大优势,外观能吸引客户。现状很多产品功能都很完善,但受制于外观方面的限制,让产品出现叫好不叫座的局面,如果电子产品有时尚美观的外形再加上绚丽的功能,产品就很好销售的。
  • SimpleLink Wi-Fi CC3220无线MCU在安全性方面采取了哪些措施?另外电池的续航能力怎么样?
  • 请问TI 智能水表&气表 方案 有无批量使用过? 有没有可能后期升级到支持4表合1
  • 智能家居产品,或者家庭应用类产品,物料一般选用工业级的还是消费级的?

  • 智能电表在:故障处理和运行记录 方面是如何表现出来的?
  • USBTYPEC电源现在需求越来越多,体积越来越小,重量越来越轻,样式也越来越漂亮。对电源设计的要求就越来越高。一般小功率电源都是用的反激拓扑,为了使电源效率越来越高,有源钳位的技术出现在了反激上,为了就是利用好漏感能量,让损耗更小。为了使体积越做越小,那么就得提高开关频率,使电容和变压器尺寸变小,那么用普通的平面MOS是不够的,CoolMOS也做不到很高频率和很小体积很低阻抗,那么氮化镓又出现了。众多新技术的出现使得现在的PD电源可以做的很小。TI可以提供整套方案。那么现在有两点疑问,1、有源钳位的分连续模式和断续模式吗?还是只能工作在不连续模式?2、开关频率的提高势必会影响EMC,那么TI的控制芯片在这方面做了哪些处理?

  • PMP40280与PMP40182都可以用于双向电池初始化系统控制板参考设计,请问二者的主要差异体现在哪里?
  • 第一次在TI申请样片,感觉填写收货地址很不方便啊。
    不知道大家是不是这样的,就是收货地址必须用英文填写,中文会报错。

    虽然提示用英文/中文填写,但填写中文还是报错,而且填省份的时候只能填写三个单词,希望有经验的前辈指导指导

  • TI的TDC,精度有多少呢?
  • CC2530之前做传感器时使用过,用于采集压力值并通过zigbee传输给基站,8051内核,软硬件开发都很方便,无线部分硬件布板可以参考TI的DEMO,待机功耗也很低,价格不贵。
  • 电子智能锁能同时连接多少个点? ti有这方面的物联网控制后台和app吗?
  • CC2640资料里面提到可以使用TL431设计CC2640的供电电路,有没有参考设计的电路?我对TL431很有兴趣,
    采用TL431设计的电源电路和采用LDO设计的电源电路在电源稳压的性能方面有区别吗?价格肯定要便宜多了。
  • LMR14030 器件是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 40V、3.5A 降压稳压器。 该器件具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。 并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。 该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。 内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。 并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。 精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。 此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。
  • 目前使用的水表大部分都是超声波水表,精度高,无安装要求,得到广泛使用。MSP430FR604x集成的超声波感应解决方案 (USS),每秒测量一次的频率下总体电流消耗大约为 3µA,这在电池供电的水表来说大大提供的电池的使用年限。
  • 请问TI的ADS1120和ADI的AD7606相比有什么优势,在多路采样时哪个芯片的速度更快呢?
  • 请问CC2640系统是如何工作达到低功耗的?
  • 针对TI的方案,提出几点意见

    1.可以完善更多的中文文档,英文的看着确实有点困难。

    2.关于参考设计的代码,TI给出的链接往往比较晦涩,很是不容易找到的。

  • 智能门锁上面的zigbee是用的cc2530吗?想问下整套系统充满电能用多久?是否有低功耗模式这类的说法?如果低电量,会自动提示吗?
  • 比如TI的机器人方案,看到只有子系统的方案,但是是否提供整体的解决方案呢,如果可以提供具体原理图的设计解释就更好了。
    • TIDA-00676: 适用于电池供电类仪表(30dBm wM-Bus/169MHz)的电源解决方案参考设计

    问题;

    好像是去年,一些居民区对一些可以远程抄表的电表进行了升级换新, 而那些换下的电表用了也不过几年的时间, 这是不是说明目前远程抄表的技术还不完善,又或者相关的系统在不断的升级更新中?

    那在选择相关应用方案时,应该注意那些方面,或者国家政策,以避免这种变化而引起的风险和损失?

  • 智能门锁设计最大的难题是通过保持低功耗设计来延迟电池的使用寿命。所以采用功耗的控制器和蓝牙技术方案很关键。TI提供了CC2640和CC2530等功耗很低的CPU模块设计方案和参考设计,极大的降低了产品的功耗延长了电池的使用寿命。这些方案很实用,可以借鉴使用。
  • 智能锁的设计看似简单,实际很复杂,包含了低功耗,无线控制,指纹识别等,TI有完整的参考设计以及终端的设备解决方案,为工程师选型和设计提供了极大方便,使开发更简单。
  • 前几天还和人在群里闲谈了一下这个燃气表 ,现在好像还没看到电子式的,都是机械的,都得靠人工来读数,水表和电表已经很常见了,电表也更新几代了,也都实现了远程读数,不知道这个为啥?看上面的文档也没相关介绍啊
  • 目前,本人所居住的小区所使用的天然气表、水表、电表还比较原始,其中天然气表、电表稍好,采用插卡充值的方式。而水表还是传统的机械转盘计流量方式,每季度物业管理部门都要来人进行抄表工作,费时费力。TI的TIDM-BLE-REEDMTR(使用磁簧开关和BLE的流量测量参考设计)参考设计给出了一套完美解决方案。在这一参考设计中,采用了两个磁簧开关进行旋转方向检测,避免由于机械引起的错误计数;同时采用先进的SimpleLink蓝牙CC2650无线MCU进行测量和通信控制,使采用钮扣电池做为电源成为了可能。并且可以利用手机在10米内读取计量数据。这一方案的实现将会大幅度降低物业管理部门工作人员的劳动强度。
  • TI的CC2640\CC2530等芯片在低功耗和多种通信协议的支持可以很好的推广到智能家居的应用中,尤其是智能门锁、智能抄表系统,有非常成熟的应用解决方案,未来在小的智能硬件设计中会有更广阔的应用场景,值得期待。
  • TI在无线通讯这部分做的还是挺好的,型号比价全面,各种通讯都有,小无线,蓝牙,WIFI,ZIGBEE都有,而且低功耗做的也很牛,在工作上用的也比较多,很不错的。
  • 之前看到一个电池测试充放电的案例,再来看看这个,对比下看看,现在对于电池的应用需求很大,传统的干电池逐渐被可充电电池替代,所以电池的技术作为硬指标也需要不断更新。

  • 智能电表,水表如何校准。
  • 请问TI 智能水表和气表方案有没有实际应用场合的案例,现在看到很多还是传统的水表和电表。水表的供电续航等问题在实际应用中能否满足要求?低电压时能否保证测量的准确性?
  • 对于TI 智能气表&水表解决方案,在未来发展中,自动智能控制将占主导地位,那么 智能气表&水表可否进行无线连接并开发相应软件应用,通过手机或其他移动设备远程监控?
  • 我查看了一下CC2640的芯片数据手册,是一款蓝牙智能应用基于ARM Cortex-M1内核的低功耗无线MCU,内部集成了RF部分,请问像小米手环等智能运动手环通常是采用MCU+分离的蓝牙模块还是像TI提供的集成了无线功能的MCU方式呢?
  • 看了采用低功耗蓝牙和电容式触控技术的门禁控制面板参考设计,方案很好,但是有一个没考虑到的,就是供电问题,是电池供电呢还是电源供电,如果是电池的话还要考虑到充电问题,不能因为没电就打不开门了吧。希望这个意见有用,谢谢。
  • TI智能门锁解决方案:市面上大多数电子锁都由电池供电,所以电池寿命成为设计得主要难题。TI智能门锁方案具有纳安级别的静态电流,实现低功耗,以及超低功耗的微控制器可实现极长的电池寿命。
  • 看了TI提供的光伏并网微型逆变器方案,有几个疑问。

    1.为什么不选择flyback升压,然后再讲反激输出的正弦半波翻转成正弦波并网呢?

    2.我看到TI的微逆方案功率做的超出了世面上的微逆,那散热怎么解决呢,微逆功率越大发热越严重,长期运行需要考虑这点的。

    3.接着话题1,为什么不选择交错并联反激拓扑?

    4.TI的微逆参考方案电能转换效率也不算高啊,那后期会不会还有其他新拓扑的微逆方案?

    5.对于后级的电路,是不是采用的开关管多了点,这样成本会上升不少,因为有开关管还得考虑管子的驱动。

    6.为什么不是输入和输出端隔离的方式?输入端和输出端,采用两个芯片,通过UART进行通信的方式进行控制。

  • 电表、气表,水表,以及将要用到的热能表,这些表的数据、通讯、计费都将会有一个统一的整合,虽然方案中有针对蓝牙的通讯方式,但是在实际应用过程中,蓝牙还是应用比较少的。4G、载波、或是lora的方式比较多。建议增加这部分的参考设计。

  • 随着物联网技术的发展,各种智能设备应运而生,智能门锁也是将来的发展方向,智能门锁个人认为主要涉及两个方面技术:1是功耗,2是安全;智能门锁多采用电池供电,系统的整体功耗将是一个重要的考量目标,另外当出现能量耗尽情况如何去应对;门锁应该有较高的安全性,在设计时应如何考虑?
  • 基于 UCC28780和GaN 的有源钳位反激式超小USB type-C电源适配器方案及设计,此方案设计在效率和温升方面如何,是否能智能识别负载的状态,电流变化?

  • 德州仪器的无线连接芯片在智能家居应用前景很不错,功耗低,安全性能可靠,可以对门锁,窗户,空调,冰箱以及室内温度,湿度等参数进行远程控制和测量!
  • 通过对基于 UCC28780和GaN 的有源钳位反激式超小USB type-C电源适配器方案及设计 的学习,让我认识到电源适配器的未来,不仅是手机充电器,还有电脑等常用电器电源适配器都会向小型化、高效化发展。USB type-C电源适配器必将取代传统电源适配器,愿TI开发出更好的产品,成为未来电源适配器的领头人!
  • 我看DRV8840的中文标题,有提到浪涌电流保护,但手册中没具体提这个,这个功能具体表现在什么地方的
  • 一直有使用cc2530。cc2530功耗低,可以使用电池供电;51内核,上手快,能快速开发出满足要求的产品;价格低廉,非常适合国内竞争激烈的应用市场。
  • 电源管理芯片低功耗的有哪些,最低价格能多少,从供应商提货最少量多少

  • “博客 25 问”活动是不是遗忘了
  • 哈哈 您放心,肯定不会忘的,因为参与的人比较多,小编还在统计结果,我在下周公布的,请您再耐心等待一下啊,谢谢。
  • 我以前做过直流无刷电机的控制,知道直流无刷电机的驱动挺难的,主要是软件算法方面,控制电机的启动速度,特别是带载时候的启动,电流很大,很容易将电机或者芯片烧坏。看了一下TI的解决方案,硬件上做了一些改良,但是算法上不知道到底怎么样。
  • 智能水表,是否可以在不安装止回阀的情况下,比传统的水表计算更精准,并且不会因为将气流和水流混杂?
    传统的正排量式水表利用水流来机械地旋转组件并测量流速。
    智能水表利用超声波仪表用超声波传感器替代机械组件,通过测量飞行时间来确定流速。
    其中是否适合高层用户二次加压用户使用?

    只能水表这一类我比较感兴趣,这段时间关于高层 用水量忽高忽低的问题比较感兴趣,毕竟比较贴近生活。
  • 看了下DRV883x的简介,功能很不错,电压范围宽,驱动能力强,接口比较通用,尺寸小,保护功能完善,在智能控制方面应用起来很方便。
  • 看了AD-DC电源资料 Type-c很棒 想要问一下目前最大电流支持多少 到时候会看直播!