Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK
最近我们在程序中增加开关广播的命令接口,遇到了如题的问题:可以关闭广播,但是关闭之后就无法开启了。想不出来问题在哪里,请教一下TI的专家有没有什么思路。开关操作的代码如下:
if(en == 0)
{ // Disable Advertising
if(advEnabled == TRUE)
{
GapAdv_disable(advHandleLongRange);
GapAdv_disable(advHandleLegacy);
advEnabled = FALSE;
}
}
else
{ // Enable Advertising
if ((linkDB_NumActive() < maxNumBleConns) && (advEnabled == FALSE))
{
GapAdv_enable(advHandleLegacy, GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_MAX, 0);
GapAdv_enable(advHandleLongRange, GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_MAX, 0);
advEnabled = TRUE;
}
}
可以确认的是代码行都可以执行到,但只有disable部分像期望的一样工作,enable部分执行之后,旁边扫描的手机上可以看到广播包一闪而过,然后就不再广播了。
一些额外的信息:我们的程序是在multi_role项目的基础上改来的。目前使用的SDK版本:1.50.00.71。