首先我用的是自己的stm32f407的开发板,CC2564是CC2564MODEM加了CC2564XEM-STADAPT转接板
1、连线:VCC ----开发板3.3V
RX-----开发板TX
TX------开发板RX
RTS ----- 开发板CTS
CTS -----开发板RTS 或者CTS --- 开发板CTS、RTS-----开发板RTS,都试过
2、程序是从官网上下载的stm32F4的协议栈,跑SPPDEMO程序,
问题1、:我看程序是只有一个串口的设置啊,只设置了uart3,我把这个uart接到CC2564上,那我怎么和stm32F407做串口交互工作呢,没看到程序有另外的串口设置啊,这个地方一直没搞明白,还请赐教!
问题2:nSHUTD怎么连接也不知道啊,程序也没有对这个引脚的控制啊,还是直接接单片机的reset引脚?