最近在调低功耗,测到最后发现空闲时总会有8mA左右的电流,将静态功耗从0.14ua拉到3ua左右,e2e英文论坛的大神说,这是充电导致的,让我找个TI的例程看下例程的电流尖峰和我的是否相同。
我自己的功程是基于simplecentral的,我重新烧写了原版的simpelcentral,发现功耗很高,并没有进入低功耗的样子,一直是一条直线,大概3mA左右,想了想central是要按键做选项才开始扫描的, 有没有可能并没有进入低功耗呢?由于我自己用模块开发的,并没有例程上那两个按键,所以想问下TI的各位,有没有不需要做修改,程序烧完就自动进入低功耗并周期唤醒的,我需要对比下波形。
如果描述不清晰,这里有之前在英文论坛发的贴子:

谢谢