原理图.doc各位好,请问一下谁做过CC2640R2F的UART固件升级,我想通过下面得原理图实现ESP8266对CC2640R2F的固件升级,但是怎么调试也不行,第一步的同步波特率“0x5555",返回值都是错的,无法同步,实在不知道怎么往下进行了。原理上应该可行的,不知道是我原理图上错误,还是别的什么问题存在?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
liu,
1. 你是裸片?第一次烧录?
2. 如果JTAG下载,运行都正常吗?
BR.AZ
mengmeng liu 说:1、不是裸片,是先用XDS100V3下载器给CC2640R2F烧录好固件,固件中已经配置好backdoor管脚,低电平使能BootLoader,由原理图中的UART_UP_CON控制,流程是ESP8266将UART_UP_CON拉低后延迟100ms,再将RESET_CON管脚拉低,进入BootLoader模式,正常逻辑是先同步波特率然后进行后面操作,最后ESP8266通过MCU_TXD和MCU_RXD给CC2640R2F的ROM发送固件包,做固件更新;但是我们同步波特率返回失败,所以无法往下进行;
2、固件运行正常,项目的其他部分都已调通,就差这最后一步:WIFI芯片ESP8266通过自身的UART串口给蓝牙芯片CC2640R2F固件升级
如果你芯片是空的,boot from UART可以工作吗?
BR. AZ
mengmeng liu 说:R2F芯片内部没有固件肯定不能用UART进行烧录的,因为R2F必须先指定一个GPIO作为backdoor的enable使能
可以的。默认就无需backdoor,每个口轮询的。
所以,
1. 如果裸片你能烧,说明你backdoor或者ccfg配置问题。
2. 如果裸片都不能烧,查一下esp的driver是否正确吧。可以用示波器实际看一下UART。
BR. AZ
mengmeng liu 说:裸片中没固件,可以烧的,有固件不能烧,必须用设定的backdoor enable管脚进入BootLoader后用sblAppEx.exe脚本烧录;这两个方法烧录都正常的,不正常的是我们把ESP8266与CC2640R2F的TXD和RXD接通后就不能烧录了
我说的这两个“烧”, 都是用ESP烧录CC2640(不是JTAG)。你上面的逻辑我没太看懂呀。
1. 如果裸片你能烧,说明你backdoor或者ccfg配置问题。
2. 如果裸片都不能烧,查一下esp的driver是否正确吧。可以用示波器实际看一下UART。