Hello All:
目前想用TI的HCITester或者直接串口调试助手,发送HCI指令,让手头的CC2564MODNEM发送广播数据
现在已经通过串口调试助手,与CC2564MODNEM进行指令通信,为了TI的siniffer能够抓包
简单做了以下指令:
1. Reset :01 03 0C 00
2. 切换到BLE模式:01 5B FD 02 01 01
3. 广播参数配置:01 06 20 0F A0 00 A0 00 00 00 00 06 05 04 03 02 01 07 00
4. 广播数据配置:01 08 20 20 1F 53 20 31 31 31 4D 47 42 08 09 48 80 C1 2C FD CD 40 77 89 20 A4 50 D7 F9 B9 07 07 11 06 01 02
5. 开始广播:01 0A 20 01 01
上述指令通过Event回复,表明controller已经都执行完成
但是通过Sniffer收不到相应的BLE广播
请教各位怎么解决?
BR