LAUNCHXL-CC2640R2 MultiRole Project (主)连接一个从机设备(一个产品,从机非开发板),可以小概率的连接成功,频繁的先是connected,然后立刻断开连接。错误代码0x3E: conmection Failed to Be Established. 但是使用手机连接这个从机设备是没有问题的。请帮忙分析下问题的原因。
下面是pack sniffer 抓取的包:
手机-->connect-->从机设备 成功抓取到的连接过程:
Cc2640r2开发板-->connect-->从机设备 成功时抓取到的过程:
Cc2640r2 开发板-->connect-->从机设备 失败抓取到的过程
现象: 建立连接后立即断开(error code 0x3E)
从包交互看从机没有应答,主机一直的重发。
对比发现在 connect_req 数据包中,winsize 的值不一样,这个有关系吗?