This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Add Time service problem

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

Hi All

CC2640 SDK:V2.2.2

我參考TimeApp example code加入我的Glucose Project時遇到一個問題,

我的程序有跑到以下

Time_discGattMsg() --> Time_discCurrTime()並return state = 0x11

接下來是我Project和TimeApp example 的差異:<連線配對後>
TimeApp example:會跑到TimeApp_processStackMsg()--> TimeApp_processGattMsg() -->
                                 Time_discGattMsg() 執行上述state == 0x11 find service & Characteristic,更改時間成功

我的Project:不會跑到GlucoseSensor_processStackMsg()、也就不會跑GlucoseSensor_processGattMsg(),
                      以下的Time_discGattMsg()也就不會跑,不會做find service & Characteristic的步驟。

找不到原因,請問是否什麼地方我沒改到或漏掉的? 

  • "不會跑到GlucoseSensor_processStackMsg()" 这句不太懂,你的project中是不是有连接的设备试图执行service discovery?
  • 謝謝您的回答。

    我的glucose project是slave device,所以只會跑GlucoseSensor_processAppMsg() --> 等待Master phone連線/配對,

    我想加入Time service,但Time App中似乎是Master的角色,所以我參考Time App方式在GlucoseSensor_processStateChangeEvt()

    的GAPROLE_CONNECTED連線時執行"Util_startClock(&startDiscoveryClock)"去找Time service uuid(程式有執行到time_discovery.c的

    Time_discCurrTime())

    整理如下:
    1、目前程式有跑到Time_discCurrTime() <newState = DISC_CURR_TIME_START --> DISC_CURR_TIME_SVC> discovery time service
          return GATT_DiscPrimaryServiceByUUID != MSG_BUFFER_NOT_AVAIL

    2、程式還需再跑一次Time_discCurrTime() <newState = DISC_CURR_TIME_SVC> 才能確定Service & Characteristic找到

    3、第二次執行Time_discCurrTime()是call by TimeApp_processStackMsg()<My project:GlucoseSensor_processStackMsg()>
         就是目前卡住的地方,執行了discovery time service後,應該會收到Master phone的回應,並通知GlucoseSensor_processStackMsg(),
         但都沒反應,所以無法執行到Time_discCurrTime() <DISC_CURR_TIME_SVC & DISC_CURR_TIME_CHAR>

         

  • time_app应该是GATT client, 也即是从设备,两个例程分开测试有问题吗?另外,能否提供抓包文件?
  • Hi Viki

    我這裡沒有能抓packet的工具,sample code "TimeApp"沒問題,

    是加入我的project後收不到手機的回應,但我找不到卡在哪裡,

    是否有什麼地方需要特別注意的??

  • 最好能提供一下抓包文件,光凭描述不好判断