Other Parts Discussed in Thread: CC2640
TI专家你好,
我们在应用CC2640是有一些疑问,希望得到您的解答;谢谢
1、供电模式
CC2640手册中提及1.8-3.3V供电,请问低功耗模式下1.8V供电是否可行,
是否能够有效降低功耗?
2、时钟选择
支持2个外部时钟24MHz或32.768Khz
请问在睡眠时在32.768Khz工作下,唤醒后是否可以不使用24MHz而
进行蓝牙通信?是否可以都采用内部晶振模式?
3、BLE电路选择
有外偏置和内偏置,差分前端和单端前端区分,由于电路密度大,选择占用
空间最小的单端输入是否可行?