你好,碰到一个很奇怪的问题,
协议栈 3.20 multi_role 例程
使用手机 nrf connect连接2640r2
I2S_init();
.....//中间略去
uint8_t k;
/* Half the transactions are initially stored in the read queue */
for(k = 0; k < NUMBUFS/2; k++) {
I2S_Transaction_init(i2sTransactionList[k]);
i2sTransactionList[k]->bufPtr = i2sBufList[k];
i2sTransactionList[k]->bufSize = BUFSIZE;
List_put(&i2sReadList, (List_Elem*)i2sTransactionList[k]);
}
/* The second half of the transactions is stored in the write queue */
for(k = NUMBUFS/2; k < NUMBUFS; k++) {
I2S_Transaction_init(i2sTransactionList[k]);
i2sTransactionList[k]->bufPtr = i2sBufList[k];
i2sTransactionList[k]->bufSize = BUFSIZE;
List_put(&i2sWriteList, (List_Elem*)i2sTransactionList[k]);
}
I2S_setReadQueueHead(i2sHandle, (I2S_Transaction*) List_head(&i2sReadList));
I2S_setWriteQueueHead(i2sHandle, (I2S_Transaction*) List_head(&i2sWriteList));
问题出在加粗的部分,去掉加粗的部分,连接正常,否则软件一直转圈无法连接。
程序运行正常!
非常感谢。