This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
报错
没找着这个路径
有安装ccs,但是TI下面没有CCS_base
我在这个路径找到了xds110: C:\Users\Administrator\Documents\Texas Instruments\SmartRF Studio v7\config\xds\common\uscif\xds110
但是输入命令报错
没有
Uniflash 下载程序成功,但报错:can't run target CPU:(Error -6311)PRSC module failed to write to a register.(Emulation package 8.2.0.00004)
之前手贱,reset 了emulator 和 system,之后load image 就报错了
报错截图
有,安装的Code Composer Studio 8.3.1
xds110.zip
CCS8的安装目录: E:\CCSsetup\ccsv8\eclipse\ccstudio.exe
我按照要求输了这两个命令,但是UNIflash烧写依然报错
用不了,无论擦除还是烧写都用不了,其中擦除报以下错误
我选第一个时提示以下错误
試試重启Windows 系統看看
连线查看了没问题,window也重启了,UNIflash烧写依然报错
固件更新是不是只要执行这两个命令就行了,其他不用操作吧?
现在这个问题已解决,是我路径搞错了,现在不报这个错误了,报另外一个错误了,详见我最新提交的内容这一章太长了,先到此结束