This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541开发相关问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, BLE-STACK, SMARTRFTM-STUDIO, CC2541DK-MINI, CC2540

HI TI的各位工程师新年好:

我们公司目前有一个项目是使用贵司的CC2541芯片,处于DVT1阶段,由于之前我们使用比较多的是CSR的芯片,对贵公司的CC2541不是很熟悉,所以到这里向您寻求一些帮助。我之前也在贵司官网查询了很多资料,比如深度培训的文档,看过各种user guide文档,论坛其它人的贴子,但是感觉还是无从下手,不知道如何来控制SmartRF模组来进度收发动作,如何来读取RSSI值?目前我手头上有ccdebug和smartRF模组,假设我需要测试无线功能是否OK,除了使用SmartRF Studio 7 v1.10.3这个工具之外,我是否可以自己编写程序来测试RF?如果自己可以写程序来控制是否是用IAR for MSP430这个IDE来编写程序,是否有demo可以一提供给我做为参考?谢谢!

  • Hi Duo Zhang,

    不知道你们用的是CC2541哪款开发板? 是否是SmartRF05的底板加上CC2541RF的EV板?

    如果我的假设是对的, 首先请先下载最新的BLE协议栈并且安装, 里面包含了你需要的工程已经示例镜像文件:http://www.ti.com/tool/ble-stack?DCMP=wbu-blestack&HQS=blestack

    1. 关于SmartRF模组的收发: 你可以参考这个指导做一些学习: http://www.ti.com/lit/ml/swru311/swru311.pdf

    2. 读取RSSI: 在工程里面可以调用HCI_ReadRssiCmd() 来获取RSSI.

    3. 你可以自己编写程序来测试RF, 用IAR for 8051这个IDE. 参考如下:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/FCC_ETSI_Test

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/PTM

    另外, TI的wiki上有非常多的信息, 详细的指导:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:BluetoothLE

  • HI Yan:

    感谢,非常感谢您的回复。我们目前使用的就是SmartRF05+CC2541EM板,那我是否还是可以使用您所说的那些Demo?

    您所说的BLE协议栈和IDE已经下载安装,我先研究一下,如果还有什么问题再向您请教,再次感谢!

  • Hi duo zhang,

    是的, 你可以使用那些Demo.

    有问题欢迎你来这里提问.

  • HI Yan

    您好,我昨天大致看了一些,但是没有找到我想要的,可能还是不熟悉的原因吧。目前对于我来说,我需要的东西很简单,写一个windows的应用程序来测试无线模块是否是OK的,我安装完BLE-CC254x-1_3.exe后,看到给的Demo好像全是8051的Demo。我想问的就是贵公司有没有一些DLL及DLL的一些帮助文件,我只需要参考这些就可以写我的windows程序,而不需要其它的东西。比如CSR会给你一个安装包,类似BLE-CC254x-1_3.exe,安装完成后会给你一些.DLL/.LIB/.h及help文件,就可以直接调用这些DLL文件,来执行类似HCI_ReadRssiCmd()的操作,并且对于如何使用,在什么时候使用,会给出一小段例子,就像您所对我说FCC ETSI Test这样。假设说我需要测试无线模块,我肯定需要执行一些类似初始化,连接,发送包,接收包的动作,那这些我目前来说不知道看哪些文件,哪些例子。所以说还需要您帮忙指点一下,谢谢!

  • Hi duo zhang,

    TI 不提供在windows环境下开发的库文件支持.

    你安装过BLE协议栈以后, 应该会有一个叫BTool的工具, 里面也可以单独执行所有CC254x支持的HCI命令.

    另外, 你也可以安装SmartRF Studio, 里面提供了一些RF测试的功能: http://www.ti.com.cn/tool/cn/smartrftm-studio

    TI有单独的在windows上的HCI测试工具, 以及用于各项RF测试的一系列脚本, 只是这些不公开, 必须签署相应合约才提供.

    如果你只需要验证无线模块的工作状态是否正常, 用你手头上的两块SmartRF05+CC2541, 之前提供的使用手册, 以及或者开发

    CC2540/41 BLE Software Developer’s Guide http://www.ti.com/lit/ug/swru271d/swru271d.pdf

    CC2540/41 System-on-Chip User’s Guidehttp://www.ti.com/lit/ug/swru191c/swru191c.pdf

    具体例子你可以参考BLE安装目录下代码: ..\BLE-CC254x-1.3\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral

    和..\BLE-CC254x-1.3\Projects\ble\SimpleBLECentral

    这两个工程就是你开发板使用手册上提供实例的源代码.

  • HI Yan

    您好,真心的感谢,说的非常清楚,我这边先学习一下。若有不懂的再向您请教,谢谢!

  • HI Yan:

         您好,我在使用IAR為編譯SimpleBLEPeripheral出現如下錯誤,請問我應該怎麼解決,謝謝!

    Building configuration: SimpleBLEPeripheral - CC2541DK-MINI Keyfob
    Updating build tree...
    Linking
    Error[e16]: Segment SLEEP_CODE (size: 0x9 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x1 more bytes needed. The problem occurred while
    processing the segment placement command "-Z(CODE)SLEEP_CODE=_SLEEP_CODE_SPACE_START-_SLEEP_CODE_SPACE_END", where at
    the moment of placement the available memory ranges were "CODE:7ff8-7fff"
    Reserved ranges relevant to this placement:
    CODE:7ff8-7fff SLEEP_CODE
    BIT:0-7 BREG
    BIT:80-97 SFR_AN
    BIT:a0-af SFR_AN
    BIT:b8-c7 SFR_AN
    Error while running Linker

    Total number of errors: 1
    Total number of warnings: 0



  • 打开 ..\BLE-CC254x-1.3\Projects\ble\common\cc2540\ti_51ew_cc2540b.xcl

    在 -D_SLEEP_CODE_SPACE_START=(_CODE_END-7)

    改成 _CODE_END-10  看看

  • HI Yan:

    您好,感謝回復,我前兩天出去了,今天試了一下,編譯可以通過了。再向您請教一下,目前我手頭上有

    SmartRF05 Evaluation Boards
     CC2541 Evaluation Modules (CC2541EM)
    CC2540 USB Dongle
    CC2541 DUT

    如果我想使用BTOOL這個工具發送一些HCI Command,請問可以嗎?我參考過

    CC2541 Evaluation Module Kit User’s Guide,我把上面這些設備連接到PC上,沒有發現如附件紅色標注部分的設備。

    請問,我還少什麼東西嗎?謝謝!

  • Hi duo zhang,

    你得用2540的USB dongle才能有附件图中的设备出来. 你用的EVM kit是不行的.

    你可以用BTool发HCI命令下去. 一旦2540的USB dongle 连接成功以后, 就会有个窗口, 你可以选择"Adv.Commands", 里面就列了所有的HCI命令.

  • HI Yan:

    您好,感謝回復,如您回復那樣

    你得用2540的USB dongle才能有附件图中的设备出来. 你用的EVM kit是不行的.

    我手頭上有usb dongle,但是插在電腦是,顯示的並不“TI 2540 Low- Power RF to USB CDC Serial Port”,而是“CC2540 USB Dongle”,是因為驅動裝的有問題嗎?還是其它什麼原因?

    另外,我有如下的設備,如何才能使用Btool?麻煩您了,謝謝!

    SmartRF05 Evaluation Boards
    CC2541 Evaluation Modules (CC2541EM)
    CC2540 DK_Dongle
    CC2541 DUT

  • Hi Yan:

    您好,我又按CC2540/41 Mini Development Kit User’s Guide上面3.1 Associate Driver with USB Dongle安裝驅動,但是安裝失敗。請問這是什麼原因?感謝!

  • Hi duo zhang,

    你给这个dongle烧了镜像文件了吗......

    用flash programmer......

  • 我遇到同样的问题。编译不通过。

    Building configuration: SimpleBLECentral - CC2541EM
    Updating build tree...
    Linking
    Error[e16]: Segment ISTACK (size: 0xc0 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x8 more bytes needed. The problem occurred while processing the 
    segment placement command "-Z(IDATA)ISTACK+_IDATA_STACK_SIZE#08-_IDATA_END", where at the moment of placement the available memory ranges 
    were "IDATA:48-ff"
       Reserved ranges relevant to this placement:
       IDATA:8-1f           VREG
       IDATA:21-40          VREG
       IDATA:41-42          XSP
       IDATA:43-43          DATA_I
       IDATA:44-45          DATA_Z
       IDATA:46-47          IDATA_Z
       IDATA:48-ff          ISTACK
       BIT:0-7              BREG
       BIT:80-97            SFR_AN
       BIT:a0-af            SFR_AN
       BIT:b8-c7            SFR_AN
       BIT:e8-ef            SFR_AN
       BIT:f8-ff            SFR_AN
    Error while running Linker
     
    Total number of errors: 1
    Total number of warnings: 0

    按照你说的。吧ti_51ew_cc2540b.xcl里面的-7给出了-10.再编译还是没有通过。请问这是什么样的问题呢。我是想做一个CC2541.在这个平台上的IIC上面接了很多传感器。想通过蓝牙吧相关的数据与手机通信。硬件基本已经快要开板了。请问你觉得这方案应该可行吧。就和SENSORTAG那板子功能很类似。知识传感器多了些还有换了些。请问为何编译还是不通过呢。