This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

精华帖:你想要的TWS 无线蓝牙耳机设计,都在这里!

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, CC1101, TIDA-050007, DRV5032, BQ25618, CC2640R2F, BQ25120A, TPA6136A2, MSP430FR2512, SN74LVC1G74

近年来,真无线蓝牙耳机 (Ture Wireless Stereo, TWS ) 。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。此外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。

 

想了解更多关于TWS 蓝牙耳机设计的核心要领?TI 中国工程师们结合实战经验,为你精心整理,干货满满!

 

  • 总结篇 –

TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/04/25/tws-ti?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

TWS真无线耳机充电盒方案详解:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/10/30/tws-bq25618-9?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

  • 霍尔传感器方案篇 – DRV5032

TWS耳机设计开关检测方案详解:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/09/19/drv5032-tws?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

TI电流检测器件INA系列在TWS电池盒里的应用:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2020/02/28/ti-ina-tws?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

  • 非常感谢,最近正学这方面知识呢。还专门买了个TWS耳机,里面用的就是TI的芯片。

  • tws的充电仓管理 soc 锂电池保护芯片 是很重要的 tws蓝牙芯片需要更低的时延 更低的功耗 更低的成本 ! ti的低功耗tws方案很实用,能应用在最新的tws耳机上面,充电盒及充电ICBQ25618/BQ25619在系统待机时具有 9.5µA 的低电池泄漏电流以及运输模式下的 7µA 低电池泄漏电流。非常优秀的芯片。
  • 在蓝牙耳机领域,带有降噪功能的蓝牙耳机正越来越多的推向市场,并且随着蓝牙5.0技术的成熟,不管是音质还是传输,都有了不小提升,越来越多厂商推出带有自家特色的TWS蓝牙耳机。更为关键的是,随着人们对降噪这项技术的日益青睐,搭载主动降噪功能的蓝牙耳机逐渐成为市场香饽饽。不管是哪种形态,主动降噪蓝牙耳机都有很高的关注度。
  • 一直关注tws耳机,tws耳机和智能音箱是音频产品一个爆点,在我看来,低功耗和连接稳定性是最大需求,低功耗可以让耳机做的更小,待机更长,稳定性更不用说了,这两点是目前tws耳机最重要的指标。另外dsp算法也是tws耳机的重要功能,双麦克拾音保证通话的清晰,DSP算法和低功耗都属于TI的优势。
  • 展望下未来吧,我认为TWS的发展方向将会是在解决充电和电量问题的基础上,拥有领先的噪声抑制和语言识别能力,可以为用户提供在不同场景都表现一致的优秀用户体验.
  • 现在的蓝牙耳机大多采用耳机盒充电方式,此种方式大大节约了耳机的体积,但是此种耳机一直困扰的就是低功耗,虽然耳机盒可以随时给耳机充电,但是耳机的功耗过高导致的充电次数频繁依旧是一个很头疼的事。不只是耳机,所有的便携式设备的低功耗都是让人头疼法人问题。因为本人最近在做计步器的低功耗,采用的就是TI的cc1101芯片,但是功耗一直降不到官方的数据,确实挺难受的。但是无论怎么说,技术的发展和芯片低功耗的日趋完善,我相信蓝牙耳机会有很大的市场。在之前自己也拥有一款蓝牙耳机,TI活动做得,但是一个月就出了问题,主耳机连接到手机后副耳机无法连接到主耳机,导致现在只能用单颗。不知道这问题有没有存在其他品牌的耳机上。
  • 低功耗一直是一些智能终端比较在意的问题,特别是TWS耳机,它的功能挺强大,又要保证低功耗。TI的430MCU低功耗一向做的很好,但是根据我的体验,耳机的充电次数还是挺频繁的,这样导致充电盒的充电次数也会增加。看了文章里的电路设计,也是给低功耗设计提供了一个方向,这也是值得我们学习的地方。不过,未来我觉得用户更多的希望就是耳机工作时间加长,最好能够摆脱充电盒。
  • 当前蓝牙耳机和有线耳机比无法解决的问题就在于,一个是音质问题,立体声、高分辨率,另外还有就是功耗问题,还有就是体积,TWS的出现,超低的功耗,超小的体积封装,同时保证了高品质立体声功能,在音质方面完全可以替代有线耳机,再加上成本更低。此外,蓝牙耳机固有的便携优势,未来耳机市场一定是蓝牙耳机的天下。另外,充电盒及充电方案在系统待机时具有超低的低电池泄漏电流以及运输模式下的 7µA 低电池泄漏电流。也是非常不错的整体芯片方案,值得更加深入的学习研究。
  • 蓝牙耳机的优势很明显,开车打电话,地铁听小说,跑步听歌,图书馆听听力,需求量应该来说还是很大的。但是蓝牙耳机在功耗和音质上相对受限,5年前我用过一个比较便宜的蓝牙耳机,用了不到一周,我就没兴趣了,总是在关键时刻提醒我要充电了。这两年,蓝牙耳机的续航能力有所好转,无疑归功于TI超低功耗,超小体积封装电源和蓝牙芯片。于是音质和可靠连接成了影响用户体验的首要因数,TWS 无线蓝牙耳机同时保证了高品质立体声功能,在音质方面完全可以替代有线耳机,再加上成本更低,会越来越受大众喜爱。总体来说,现在的耳机,无论有线或无线,好音质的价格都很高昂,需要更好的技术来不断的降低它,希望TI能越走越远,用户体验越来越好。
  • TWS蓝牙耳机不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升。真无线蓝牙耳机外部完全摒弃了线材连接的方式,且主机能够单独工作,免提通话尽在掌握。
  • TI针对TWS耳机应用的完整解决方案,最喜欢这样的套装。
    平时设计中选型还是比较重要的,TI无线、模拟、微控制器等方面可选太多,优势很强
  • 个人觉得TI工程师在总结TWS方面应用的同时,也可以分享一些其他方面的应用;
    本人更关注充电、传感器在其他便携式方面的应用
  • 以前的蓝牙耳机要么是只有1个耳机,要么就是中间有一根烦人的线,而且充电要连接充电器,很麻烦。新型的TWS从充电到用户体验都上升了一个很大的台阶。小小的盒子,看似小巧简单,那是因为内部集成了高集成度的充电IC,以及新的蓝牙5.0能实现立体声无线同步。
  • 真无线蓝牙耳机 (Ture Wireless Stereo, TWS )这个概念还是最近半个月刚听说的。没想到这么火,大家都在说要买一款牛逼的耳机。原来我搞电子还孤陋寡闻了,我知道蓝牙方面TI一直有发力的。所以来看看,没想到真的是在用TI方案。赶紧学习,免得领导安排开发该方面的东西。TI一条龙的芯片供应,首选嘛。
  • 多谢提供这么好的关于TWS 无线蓝牙耳机设计,,全平台都是基于TI元器件,例如使用TIDA-050007的方案,整机功耗只有18uA,确实很不错了。。以及开关霍尔传感器DRV5032在TWS耳机设计的应用和TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片BQ25618里都列出了很多不同的搭配方案,确实可以学习到很多的知识。。
  • 真无线蓝牙耳机确实很棒,那么问题来了,一个主耳机可以连接多少个副耳机呢?
  • 这种耳机很方便使用呀,没有线连接音质好
  • TI方案非常好,但是也要看成本。充电芯片1.5美元左右,霍尔传感器1.5美元左右,电源主要芯片成本就在3美元,大概21元人民币,因此加上蓝牙芯片*2后,主要元件成本会在50元人民币之上。因此更适合做高端的TWS应用。而低端的可以用集成度更好更链家的山寨。
    当然了,一分价钱一分货,我体验过35元包邮的TWS耳机,也体验过500元左右的,发现贵的那是真滴好,几十元包邮的那种音质谈不上的。但是够用了。一般充一次电可以用3小时。而高级的,那一次电可以用5个小时以上。
  • 真无线蓝牙耳机使用上比传统有线耳机确实方便很多,小巧便携,中间不用线材连接,主耳机还可以单独使用,希望TI的应用越来越广泛。
  • 主耳机是不是比副耳机音质好 他们两种之间是怎么建立通信的?
  • 开关检测可以应用到很多方面,这种检测感觉更加黑科技
    比机械的可靠性高多了
  • 这种小体积的应用是不是都要无印制板化了,我觉得通过方便的漆包线让体积更小,
    让连接更简单
  • 记录一个我的想法,比如充电盒做成可以在光下自动充电,保证时刻有电可以保障耳机的使用,
    比如将耳机盒放到办公室灯光下就进行自动充电,这样就不用考虑给盒子充电了,只关心耳机
    是否有电
  • 目前市场上的产品中都用的TI的产品吗 结合TI的解决方案 还能有哪些创新点
  • BQ系列芯片都是电源管理芯片是吧 我司产品便携式设备中 目前都考虑加装电池了
    需要找大功率管理芯片
  • 目前的处理器及特性芯片的功耗越来越低 一般安装的类似纽扣电池是不是使用时间越来越长了
    越来越满足人们的需求了
  • 相关应用中再有一些结构性的分享就好了,比如耳机内部,控制板、天线等
  • 蓝牙耳机一直受限于体积小,储电量不太足,所以经常没用多久就提示要充电,这给我们的体验感一直不太好;
    TWS蓝牙耳机在这方面做了很大的改革,我觉得其中最有价值的地方是加强了低功耗的设计,这让蓝牙耳机能拥有更长的工作时间,提高了用户的体验感,相信一定能吸引更多的用户。低功耗的设计,以及设计的优化是很值得我们学习的,这可以用在其他很多产品上,能让产品的能源损耗更小,待机时间更长,有利于各种产品的优化设计,以及拥有更好的用户体验。
    我觉的TWS无线蓝牙耳机未来的发展趋势应该主要在两方面做更大的突破,蓝牙耳机的主要优势和作用就是为了能够脱离有线的束缚,能够传输更远、使用时间更长久,一直是用户们最关心的地方,所以如果TWS无线蓝牙耳机能再接再厉,把传输距离和低功耗水平做的更好,做的更优秀,相信在未来的竞争中,一定会是无线蓝牙耳机的领导者,一定会是用户们的首选。
  • 楼主所讲的蓝牙耳机相关知识非常不错并具有非常好的实用意义。就目前市面常见蓝牙耳机而言,本人认为有两个方面还需要做改进和完善,其一目前的蓝牙耳机佩戴形式较为固定单一,可以考虑做成给为小巧耳嵌式的,其二便是蓝牙耳机的充电问题,早期的USB有线充电方式目前已被无线充电盒方式取代,不过该方式的充电损耗、充电质量等参数还是有很大提升空间的。对于第二个方面的问题,本人认为在最新的tws耳机上面,充电盒及充电ICBQ25618/BQ25619在系统待机时具有 9.5µA 的低电池泄漏电流以及运输模式下的 7µA 低电池泄漏电流!这无疑表明此IC在蓝牙耳机无线充电方面的应用前景十分广泛,期待TI在此IC的典型应用推广能再进一步,并制定出有关具体的资料方案加以分享。
  • TWS耳机这段时间很多都在卖,TI的方案还是具有一定竞争力的,低功耗在这里确实是重要的一方面。
  • TWS蓝牙耳机充电盒需要锂电池充放电管理及SOC管理芯片,其充放电模式及功耗上的性能都需要保证才能使充电盒更好用更耐久。
  • 就我使用蓝牙耳机的体验来看,蓝牙信号很容易被人的身体遮挡而造成信号中断,不知道TI的方案在这方面有没有优势或者方案。
  • 现在的TWS方案里,两个耳机都可以单独使用,是两个耳机都可以做主耳机呢,还是说副耳机也可以单独与手机连接使用?两只一起使用的话是通过固定的主耳机连接手机还是说哪一只耳机都可以和手机相连?不太明白这里面的逻辑。
  • TWS耳机的稳定性是重要性能,不然使用时会造成卡顿,只有稳定性达标才能保证流畅的使用。
  • TWS蓝牙耳机用起来是要方面很多,蓝牙在这方面的应用突破还是很厉害的,TI的方案很多厂商都在使用,具有很好的市场性能。
  • TWS耳机拿出充电盒就自动连接的方案是通过什么方案实现的?我的一个TWS耳机只有在充电盒启动时耳机拿出来才能启动,不然的话需要手动启动。
  • TI的充电盒方案采用的芯片性能很不错,在保证充放电性能的同时还有很低的功耗,是一款很好用的AFE芯片。
  • TWS耳机左右耳之间没有连接,用起来真的是方便很多,用来打电话听音乐,脖子上不会有连线动来动去。
  • TWS蓝牙耳机的主副耳机都可以单独使用这一点很不错,用起来很方便,简单的使用时单耳即可,需要立体声使用且需要保证音质时就双耳一起使用。
  • TI的TWS蓝牙耳机方案主要优势体现在系统稳定性和低功耗上面,而这两点也是TWS应用的主要特征,因此TI的方案很具有市场优势。
  • TWS蓝牙耳机现在市场上有很多,但是想要有好的用户体验就需要TI这样的稳定性和低功耗兼具的TWS方案来支持了,不然用户体验上不来。
  • TI的TWS蓝牙耳机相关资料很不错,很详细,对其他蓝牙应用方面也有一定的参考作用。现在做蓝牙方案,主要就是稳定性和低功耗方面,这两点做到了,其他方面就比较好做了。
  • 从TWS蓝牙耳机的结构上来说,两只耳机和充电盒可以算是两个部分,其中除了充电功能相关联之外,其他的关联性不大,充电盒上无需蓝牙芯片,但是需要有电源充放电管理芯片。
  • TWS蓝牙耳机充电盒的无线充电方案将蓝牙耳机所有的线做到了无线,但是要能保证无线充电效率和损耗方面。无线充电盒的主要部分就是锂电池管理部分和无线充电部分了。
  • TWS蓝牙耳机的充电盒做成无线方案也是一个进步,进一步省掉了相互之间的线材链接。
  • TWS无线蓝牙耳机的主要参数就是稳定性和低功耗,TI的方案在这两方面都具有一定的优势,还有配套的无线充电盒方案,很齐全的资料。
  • TWS蓝牙耳机对蓝牙耳机市场来说算是一大优化,彻底摆脱了线材的束缚,用起来方便很多,耳机也很轻便小巧,使用效果和有线的并没有劣势。
  • 轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内(其中又以200-700mAh范围内最为常见),而耳机端的容量更小,绝大部分都小于100mAh。因此无论是充电盒还是耳机,都应该重视系统低功耗的设计,保证产品有较长的使用时间。
  • TWS耳机借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。另外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。
  • “轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内(其中又以200-700mAh范围内最为常见),而耳机端的容量更小,绝大部分都小于100mAh。因此无论是充电盒还是耳机,都应该重视系统低功耗的设计,保证产品有较长的使用时间。”
    低功耗真的很重要,耳机越来越小,电池容量有限,想要让用户用的放心、舒心,就一定要做好低功耗,延长耳机使用时长,否则再好的音质也无法让用户长期使用。