This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2540主机扫描数量问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

CC2540 主机去扫描从机,从机的数量有很多 上百个,主机上只显示8个蓝牙设备,应该是按信号强度只出现前8个蓝牙设备,我想按蓝牙设备名称搜索到特定的设备怎么操作,主机搜到指定的蓝牙名称为止

  • 您可以用white list功能, 只接收白名单内的设备的广播.

    LL_AddWhiteListDevice(address, LL_DEV_ADDR_TYPE_PUBLIC );

    discoveryParams.taskID = hciExtApp_TaskID;
    discoveryParams.mode = DEVDISC_MODE_ALL;
    discoveryParams.nameMode = true;

    discoveryParams.whiteList = true;

    GAP_DeviceInit( hciExtApp_TaskID, GAP_PROFILE_CENTRAL, 1, IRK, SRK, &hciExtSignCounter );

    GAP_DeviceDiscoveryRequest(&discoveryParams);
  • 白名单好像也是把蓝牙物理地址设置进去,但是物理地址不一定的,已知名称是统一的,是否可以通过名称过滤搜索呢

  • 参考

    software-dl.ti.com/.../group___h_c_i.html

    可以使用BTool来实现,如下

    --------------------------------------------------------------------
    [13] : <Tx> - 04:36:31.932
    -Type : 0x01 (Command)
    -OpCode : 0x2011 (HCI_LEAddDeviceToWhiteList)
    -Data Length : 0x07 (7) byte(s)
    AddressType : 0x00 (0) (Public Device Address)
    DeviceAddr : 11:33:33:44:22:66
    Dump(Tx):
    0000:01 11 20 07 00 66 22 44 33 33 11 .. ..f"D33.
    --------------------------------------------------------------------
    [14] : <Rx> - 04:36:31.949
    -Type : 0x04 (Event)
    -EventCode : 0x000E (Event)
    -Data Length : 0x04 (4) bytes(s)
    Packets : 0x01 (1)
    OpCode : 0x2011 (HCI_LEAddDeviceToWhiteList)
    Status : 0x00 (0) (Success)
    Dump(Rx):
    0000:04 0E 04 01 11 20 00 ..... .
    --------------------------------------------------------------------

    这样添加之后在GAP_DeviceDiscoveryRequest时就会启用“Use the white list during a scan”

    “但是物理地址不一定的,已知名称是统一的”不太理解您这句的意思
  • 物理地址意思是MAC地址,名称是蓝牙名称,就是我知道要搜索设备的蓝牙名称但不知道他的MAC地址
  • 那您可以在从机的广播数据类型AD Type内使用 Local Name。

    参考 www.race604.com/.../

    而后主机来获取从机的广播数据(GAP_DEVICE_INFO_EVENT),用设备名Local Name来做过滤从机设备,只选择对应设备名的从机广播

    参考 www.voidcn.com/.../p-uuqiepqw-em.html