我看TWS那个贴,只提到了电源相关的。问一下。CC2650支持蓝牙耳机开发?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的这款芯片主要用于物联网连接。
TI CC256x器件是完整的蓝牙 BR / EDR / LE HCI解决方案,可减少设计工作量并缩短上市时间。CC256x器件基于TI的第七代蓝牙内核,提供了一种经过蓝牙验证的,经过蓝牙 4.1认证的解决方案。与微控制器单元(MCU)配合使用时,与其他仅使用蓝牙 LE的解决方案相比,该HCI设备可提供同类最佳的RF性能,范围约为2 倍。此外,TI的电源管理硬件和软件算法可在所有常用的蓝牙 BR / EDR / LE操作模式下大大节省功耗 。
TI双模蓝牙协议栈软件已通过认证,并为TI的MSP430和ARM Cortex-M3和Cortex-M4 MCU提供了免版税。TI的第三方可以支持其他MPU。附加软件包支持iPod®(MFi)协议。有关更多信息,请参见TI双模式蓝牙协议栈。支持的某些配置文件包括:
除了软件之外,该解决方案还包括具有低BOM成本的多个参考设计,其中包括一个新的蓝牙音频接收器参考设计,供客户为低端,低功耗音频解决方案创建各种应用。