这是主机的相关参数如下
#define DEFAULT_PASSCODE 111111
#define DEFAULT_PAIRING_MODE GAPBOND_PAIRING_MODE_INITIATE
#define DEFAULT_MITM_MODE TRUE
#define DEFAULT_IO_CAPABILITIES GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY
#define DEFAULT_BONDING_MODE FALSE
从机的相关参数如下
uint32_t passkey = 222222;
uint8_t pairMode = GAPBOND_PAIRING_MODE_WAIT_FOR_REQ;
uint8_t mitm = TRUE;
uint8_t ioCap = GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY;
uint8_t bonding = FALSE;
这些参数中也修改一些参数做了测试,但是情况没有改变