This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

RTLS Monitor上的波形不稳定



RTLS Monitor上的波形不稳定,变动很大。AOA板子天线处的电容有重新焊接,目前master和passive板子相距几公分都通过micro口接入电脑,slave板子在距passive 3-4米的距离处。但是在RTLS Monitor上看到的波形变动很大。这是怎么回事。求指导。

sdk:simplelink_cc2640r2_sdk_3_30_00_20

程序:分别为sdk中rtls_master、rtls_passive、rtls_slave,路径大致在simplelink_cc2640r2_sdk_3_30_00_20\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack

3个程序都只修改了build_config.opt里面AOA的宏,使用AOA方式,其它都是按照官方的,没有修改。

另外:请教下,在RTLS Monitor上显示的波形是什么数据。如果要测具体距离还要怎么操作。

下图是RTLS Monitor软件显示的波形

如下是master和passive板子放置的位置