想实现的功能:想要尽量减小功耗,所以直接将数据放到了从机广播报文里,主机不用连接就可以直接获取数据。(从机只负责广播,不与主机建立连接)
需解决的问题:1、能否实现 从上电 到完成广播报文发送只需3.5ms? 我根据例程修改的程序 从上电 到完成一次广播报文的发送,需要供电200ms以上,参数设置如下
2、官方是否有3.5ms实现广播的例程?
在校学生一枚,恳求一份详细的解答,谢谢您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想实现的功能:想要尽量减小功耗,所以直接将数据放到了从机广播报文里,主机不用连接就可以直接获取数据。(从机只负责广播,不与主机建立连接)
需解决的问题:1、能否实现 从上电 到完成广播报文发送只需3.5ms? 我根据例程修改的程序 从上电 到完成一次广播报文的发送,需要供电200ms以上,参数设置如下
2、官方是否有3.5ms实现广播的例程?
在校学生一枚,恳求一份详细的解答,谢谢您
请您参考一下附件内的功耗测试报告以及下面的文档链接
https://www.ti.com/lit/an/swra347a/swra347a.pdf
例程下载的话,可以点击下面的链接
http:www.ti.com/lit/zip/SWRA347
3441.Measuring_Bluetooth_Low_Energy_Power_Consumption.xls
Modulation method: 2GFSKFrequency point: 865.6MHzChannel number: 0Data rate: 100kbpsDeviation: 50kHzRX Filter BW: 219kHzChannel bandwidth 250kHz
PreambleSend length 12bytesEffective receiving length 20bit
Sync word2 bytes 2D D4
十分感谢您的回复,但我的疑问还是没有消除
直接用BLE-CC254x-1.3.2协议栈里的SimpleBLECentral例程可以实现 从上电开始 在3.5ms内完成一次广播吗?
我記得CC254x从上电开始到可以控制GPO都不只3.5ms,你的需求應該是沒辦法
请问最短能实现几个ms呢?
我实在学不明白 【可怜脸】
自己做出来的,和官方给的数据 出入太大 :(