CCS9.3 使用XDS110 加载调试 cc2640r2 开发板,开发板上用户IO 都是悬空, 每次调试时,第一次点击debug按钮,加载一般都是失败,再点击一次debug按钮才成功。但有时,加载芯片,会导致严重的错误, 然后使用 smart flash programmer 烧写,会发现 debug pin lock, 然后整芯片擦除,才能恢复。 smart flash programmer 1.8.1 和CCS9.3 都会要求 xds110 进行 firmware更新,每次切换这2个工具,都需要 对xds110 进行firmware 更新。 smart flash programmer 烧写芯片,基本都能成功。 最终 CCS9.3 debug 芯片时,彻底将开放板搞坏了(开发板,估计加载了数十次), smart flash programmer 也检测不到芯片型号了,只能更换一个新的开放板继续调试。