sensor controller 中的代码,如下设置唤醒代码,只有最后一句才能生效,也就是说只有一个引脚的电平变化才能唤醒系统。
evhSetupGpioTrigger(0, AUXIO_I_WAKE_PIN0, 1, EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH);
evhSetupGpioTrigger(0, AUXIO_I_WAKE_PIN1, 0, EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH);
CC2640R2 如何实现多引脚电平变化事件唤醒系统呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
sensor controller 中的代码,如下设置唤醒代码,只有最后一句才能生效,也就是说只有一个引脚的电平变化才能唤醒系统。
evhSetupGpioTrigger(0, AUXIO_I_WAKE_PIN0, 1, EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH);
evhSetupGpioTrigger(0, AUXIO_I_WAKE_PIN1, 0, EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH);
CC2640R2 如何实现多引脚电平变化事件唤醒系统呢?
evhSetupGpioTrigger
Prototype: evhSetupGpioTrigger(#evIndex, #auxio, #level, #type)
Sets up a GPIO pin to generate an Event Handler Code trigger. Event indexes are mapped to event handlers in the task panel. The trigger is one-shot.
The trigger occurs as soon as the GPIO pin matches or transitions to the selected level. The Event Handler Code block that matches the specified event index then starts when the Sensor Controller is idle or in standby mode.
Parameter value(s)
#evIndex - Event index to be triggered
#auxio - The GPIO pin that shall generate the trigger (index of AUX I/O pin)
#level - The pin level that shall generate the trigger (1 = high level / rising edge, 0 = low level / falling edge)
#type - GPIO trigger type (EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH to trigger immediately on match, or EVH_GPIO_TRIG_ON_EDGE to wait for a transition to the level)
参数配置是否正确?这两行代码,一个高电平触发一个低电平触发?
evhSetupGpioTrigger(0, AUXIO_I_WAKE_PIN0, 1, EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH);
evhSetupGpioTrigger(0, AUXIO_I_WAKE_PIN1, 0, EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH);
CC2640R2 技术手册中, MCUWUSEL Register Field: WU1_EV : 取值 20h = Edge detect on any PAD, 意思是 任何引脚可以唤醒 外设控制器。
估计需要直接对寄存器编程,才能实现任何引脚唤醒系统的功能。
我在处理程序中,打印 AUXWUSEL 寄存器的值,发现是 reset后的缺省值,说明 evhSetupGpioTrigger(0, AUXIO_I_WAKE_PIN0, 1, EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH); 这种sc语句,并不影响 AUXWUSEL 寄存器。
还是回到原来的问题,如何让任何一个引脚的电平变化,触发 SC中的 Event Hander A Code?
打印寄存器语句:
int tmp=HWREG(AON_EVENT_BASE+4);
Log_info1("wuc2=%x",tmp);
看寄存器描述,应该是支持任何引脚电平变化触发 Event Hander A Code 执行。
找到了 evh_setup_gpio_trigger.prd 看看能否自己修改一下。
最好,TI 能够提供一个新的功能接口,支持任何引脚电平变化触发 Event Hander A Code 执行。比如 提供一个 evh_setup_gpio_trigger_v20.prd ,由用户添加到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Sensor Controller Studio\proc_defs 路径下,这样就不需要更新 SC 软件了。