Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
你好:
最近在使用CC2640R2F 时候 在SPI总线上挂载两个SPI设备,当把SPI速率设置为12MHZ 时候,一切正常,但是如果把SPI速率设置为24MHZ 时候,常温下没有问题,但是温度上升到50 多摄氏度时候,SPI通讯就有问题。
在TI的提供的datasheet 中看到上面提到SSI 最大时钟为 系统时钟的8分频(在MASTER TX&RX 模式下)即 6MHz
但是在另外一份文档 “CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCUTechnical Reference Manual “” 中第1486 页提到 “For master mode, the core clock (PERDMACLK) must be at least two times faster than SSIn_CLK. 这样看来系统时钟只需要2倍SSI CLK 时钟就可以了 也就是说SPI时钟可以到 48/2 =24MHz 。
那么请问 :
1:CC2640R2F SPI Master 模式最大时钟可以到多少
2:两份文档为何有差异
谢谢