This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2 ADV_HDC_DIRECT_IND 广播问题



背景资料:

 1,CC2640R2作为peripheral,开发包为“simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58”

 2, Central 为RPAs 地址模式, 

 3, GBM_GATT_NO_CLIENT编译选项为没有定义,即支持CLIENT模式。

操作步骤如下:

 1, 当前链接成功后通过如下API获得Central的地址信息并保存。

GAPRole_GetParameter(GAPROLE_CONN_BD_ADDR, bdAddr);
GAPRole_GetParameter(GAPROLE_BD_ADDR_TYPE, &bdAddrType);

 2,链接断线若干分钟后通过如下API设置后并广播

uint8_t param = GAP_ADTYPE_ADV_HDC_DIRECT_IND;
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADV_EVENT_TYPE, sizeof(uint8_t), &param);
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADV_DIRECT_TYPE, sizeof(uint8_t), &&bdAddrType);
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADV_DIRECT_ADDR, B_ADDR_LEN, bdAddrr);

param = GAP_FILTER_POLICY_ALL;
VOID GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADV_FILTER_POLICY, sizeof(uint8_t), &param);

param = TRUE;
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &param);

3, 按如上操作不能成功链接最后的Central, 是否还有其他参数配置漏掉或者还需要获取其他参数信息? 是否有涉及再链接时序问题?谢谢