Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
CPU:CC2640R2F
SDK:simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10
问题描述:
1、设置串口波特率为 1000000 bsp。
2、将 PHY 设置为 2M。
3、整个程序操作过程是:STM32 通过串口发送 256 个字节的透传命令给 CC2640R2F,CC2640R2F 收到后调用 GATT_Notification() 发送 244 个字节数据给连接的蓝牙设备。当 GATT_Notification() 函数返回 SUCCESS 时,CC2640R2F 则通过串口返回发送成功命令给 STM32,STM32 收到后再发送透传命令给 CC2640R2F。
4、当发送 PHY 为 1M 时,如此发送透传数据不会出现任何问题,当 PHY 设置为 2M 时,串口会出现 Uart Error over run 错误,我已经将 uint8_t uartCC26XXRingBuffer[CC2640R2_LAUNCHXL_UARTCOUNT][600];,查看了串口缓存也是没有满的,但是会莫名出现 Uart Error over run 错误。下面是串口缓存的 ringBuffer。
请问这可能是什么问题?