This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652R 开发套件 AOA



您好!

        我们正在用贵公司的开发套件来测量角度,有一个问题,现在的开发套件必须要通过电脑才可以用吗?我们想把Master 和Passive放到我们的测试台架上测试,将来的产品也不能用电脑,是否可以只是通电就可以自行建立连接并测量角度?如果要改软件,怎么改?我们初步的设想是吧测量的角度发送到单片机上进行相应处理和判断,请问有没有现有的例程可以参考,不需要连接电脑。

         谢谢!

  • 目前我们的例程是需要电脑UI的帮助来导出IQ数据,我觉得应该可以改,具体方式我需要跟同事交流下,后续过来更新

    TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!

  • 谢谢,期待解决。

  • 讨论过后,结论是目前我们只发布了搭配电脑的例程,上面的回复不严谨,具体解释如下:

    AOA不是即插即用的技术,蓝牙SPEC的规定只是说明,BLE芯片可以测得IQ数据,并且转为AOA数据,但是具体的算法及专利技术并没有披露。包括TI也没有提供完全独立的AOA例程。

    你可以不用RTLS UI,选择Python 脚本来测试AOA功能。以常规的Master + Passive+ Slave为例,Python脚本完成以下内容:

    1、处理Master和Passive之间的seed传输

    2、通过UART对设备进行配置

    3、通过UART接收并存储AOA或IQ数据

    TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!