This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

RTLS运行环境

我现在用的是SimpleLink™ CC26x2R LaunchPad™,该板上有两颗芯片,分别为TM4C1294NCPDTT3和cc2652,想确认一下下载的firmware和sdk中的project分别下载到哪里,这两个芯片分别负责什么任务或者扮演什么角色

  • 固件和工程都是下载到CC2652芯片中的,TM4C1294NCPDTT3也是一颗arm内核的处理器,在launchpad上的主要用于XDS110 Debugger的调试下载电路,所有的程序都是通过XDS110 Debugger下载到CC2652中来工作的

    TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!

    如果回答解决了您的疑问,请帮忙确认答案,谢谢

     

  • Kevin Qiu1 说:

    固件和工程都是下载到CC2652芯片中的,TM4C1294NCPDTT3也是一颗arm内核的处理器,在launchpad上的主要用于XDS110 Debugger的调试下载电路,所有的程序都是通过XDS110 Debugger下载到CC2652中来工作的

    TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!

    如果回答解决了您的疑问,请帮忙确认答案,谢谢

     

    谢谢您的回答,您的回答已经基本解决了我们的困惑。这里追加一个问题:我们下载板子上的rtls_master_app_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out为4 020KB,但是我查了一下,cc2652的flash空间为352KB,外部的flash(MX25R8035FZUIL0)空间为1 048 576B,就算这两个存储空间加起来恐怕也装不下.out文件,这里是不是我哪里理解的有误?还请多多指教。

  • 我查了一下外部的flash(MX25R8035FZUIL0)空间为8M,另外.out文件实在CCS环境下生成的,实际下载到flash的文件和.out文件大小无关,要看bin文件的大小
  • 下载到板子的文件应该是bin或者hex