去年测试了一下AOA定位功能,使用的是simplelink_cc2640r2_sdk_3_30_00_20版本sdk,请教下需要升级到最新的4_10版本的sdk吗。
另外实际需求是要定位多个slave设备,如果只用一个master设备以及一个passive设备应该怎么改程序,改哪块板子的程序.另外如果空间比较大,要实现精确定位,应该使用多少passive设备以及master设备。
还有一点需要请教,可以不用master设备吗,直接多个passive设备以及多个slave设备实现定位。或者简单点,就一个passive设备,多个slave设备,实现slave设备的定位,slave设备的地址以及间隔等可以事先写入。请教下这种方案可行吗,如果不行,应该怎么实现多slave设备的定位。