This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AOA测向距离

我们通过AOA天线+cc2640r2的开发板搭建了测向平台,标签和天线的距离在1m以内较为准确,但是超过1m就有较大的误差,请问可以通过什么方法提高检测的精确度,提升距离。

  • 仅基于例程的话,建议选择更好的环境,TI例程是在消音室里测试的。
    如果是基于例程进行的应用开发,建议在软件方面加强,添加算法等排除外部环境的干扰
  • 您好,感谢您的支持,我想深入地询问一下,这是我的测试结果。图1 距离比较近,效果令人满意,图2 差强人意,但是可以通过滤波解决。图3波形完全乱了,恐怕滤波也无法达到较好的效果。是否有办法在硬件方面进行改进,以达到较好的效果。比如说改变天线布设的位置等。


    图1 标签和天线距离较近


    图2 标签和天线距离适中



    图3 标签和天线距离较远
  • 目前TI的AOA测试板没有更改布局的参考设计,如果你想自己设计,我们确实有一个天线设计文档可提供,希望对你有帮助:
    www.ti.com/.../tida029.pdf