您好!
这里的需求是实现板子对另一板子的代码load。
第一个疑问是串口波特率同步的过程,参考手册如下图描述:想确认一下波特率同步发送的必须是0x55+0x55吗?它内部gpio进入中断检测信号波特率的时候,比如0x88,猜测就会将波特率检测为一半?还是说内部gpio做了精确的判断,只有连续收到01010101+01010101这种情况下,才会成功判断出波特率,并走出这个中断。因为目前测试条件下,在发0x55+0x55前,rx还会收到其他的数据,是否会对这个波特率的判断产生影响,是否会影响返回的数据(目前一直接收不到数据,还在查原因,之前有接收到过ACK)
第二个疑问是波特率同步是否只能同步一次,也就是该gpio的中断进入一次后,下次再发同步数据,会没有响应?或者会对接下来的cmd的收发产生什么影响?是否板子断过一次点之后是否便可以重新进入同步的中断?
谢谢!