我们现在用的是SimpleLink™ CC26x2R LaunchPad™,使用的sdk为simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02,从目前来看,TI的官方例程都是master程序进行扫描、建立连接;slave程序发送广播、接受连接。似乎没有哪一个程序是既支持进行扫描也支持发送广播的,想请问一下TI是否有某一个例程中设备既可以作为master可以进行扫苗,也可以作为slave可以发送广播?如果没有,我们能不能通过修改master或slave的代码达到这个效果?如果可以的话,是否可以提点修改的建议?请多多指教。