This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BLE 接收灵敏度

蓝牙芯片的“接收灵敏度”可以通过代码调节吗???

  • 一般都是更改发射功率,接收端受发射端影响,在接收端更改值没有意义

     { { TX_POWER_MINUS_21_DBM, GEN_TX_POWER_VAL( 0x07, 3, 0x0C ) },
        { TX_POWER_MINUS_18_DBM, GEN_TX_POWER_VAL( 0x09, 3, 0x0C ) },
        { TX_POWER_MINUS_15_DBM, GEN_TX_POWER_VAL( 0x0B, 3, 0x0C ) },
        { TX_POWER_MINUS_12_DBM, GEN_TX_POWER_VAL( 0x0B, 1, 0x14 ) },
        { TX_POWER_MINUS_9_DBM,  GEN_TX_POWER_VAL( 0x0E, 1, 0x19 ) },
        { TX_POWER_MINUS_6_DBM,  GEN_TX_POWER_VAL( 0x12, 1, 0x1D ) },
        { TX_POWER_MINUS_3_DBM,  GEN_TX_POWER_VAL( 0x18, 1, 0x25 ) },
        { TX_POWER_0_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x21, 1, 0x31 ) },
        { TX_POWER_1_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x14, 0, 0x42 ) },
        { TX_POWER_2_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x18, 0, 0x4E ) },
        { TX_POWER_3_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x1C, 0, 0x5A ) },
        { TX_POWER_4_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x24, 0, 0x93 ) },
        { TX_POWER_5_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x30, 0, 0x93 ) } };

  • 您好:
    我们现在只想搜索到附近一定范围内的蓝牙从机设备,从机设备有很多,所以改变它们的发送功率比较麻烦;如果能直接改变主机的接收灵敏度的话,那就变得非常简单了。
    是否支持修改呢?
  • “接收灵敏度”不能通过代码调节、你的狀況建議你可以檢查掃描到的設備RSSI去过濾