Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
开发使用的SDK 是 :
CC2640R2 SDK 4.20.00.04
情况1:主机主动断开连接,从机没有进去GAP_LINK_TERMINATED_EVENT,
情况2:因为某种干扰原因,从机断开了但是也没有进入GAP_LINK_TERMINATED_EVENT,
在上述可能的情况下,我用时钟每隔500毫秒调用一次linkDB_NumActive();发现返回值是1. (挂示波器去观察电流消耗,发现没有广播,也不处于连接状态,此后这太从机就处于一种不能被连接的状态,只能重启板子才能恢复)
目前观察到的现象是这样的,我想问有没有API 能确切的反应当前的连接状态?
因为即使我调用linkDB_State();去查看,协议栈也是返回的一个正处于连接的情况,实际上无线已经断开了。(示波器可以观察到)