Hi JRs:
請教個問題,我的目的是想區分每個 Beacon 設備,不知道有什麼好的辦法?
另外我想到的方法是在 C advertData 里改下 UUID,這樣就可以通過這個 UUID 來區分每個 Beacon 了,請問這個 UUID 有什麼辦法能修改嗎?就是下載同一個軟件能通過什麼工具來重寫這些 UUID 嗎?
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi JRs:
請教個問題,我的目的是想區分每個 Beacon 設備,不知道有什麼好的辦法?
另外我想到的方法是在 C advertData 里改下 UUID,這樣就可以通過這個 UUID 來區分每個 Beacon 了,請問這個 UUID 有什麼辦法能修改嗎?就是下載同一個軟件能通過什麼工具來重寫這些 UUID 嗎?
謝謝
// Scan Response Data
static uint8_t scanRspData[] =
{
// complete name
17, // length of this data
GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE,
'S',
'i',
'm',
'p',
'l',
'e',
'P',
'e',
'r',
'i',
'p',
'h',
'e',
'r',
'a',
'l',
// connection interval range
5, // length of this data
GAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE,
LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL), // 100ms
HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL),
LO_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL), // 1s
HI_UINT16(DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL),
// Tx power level
2, // length of this data
GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL,
0 // 0dBm
};