This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BOOSTXL-AOA开发套件相关问题



 我打算购买BOOSTXL-AOA开发套件进行蓝牙AOA定位功能的开发,我想请问一下我可以直接通过这个套件获得蓝牙信号的IQ数据吗,还是说只能得到直接的定位角度信息。并且这个设备是否可以支持其他公司的蓝牙信标发送的蓝牙信号。同时因为我是第一次接触蓝牙相关的知识,对于这样的开发套件也从来没有过使用经验,官网上给出来的部署步骤总觉得说的不是特别详细,我想请问一下如果我买回来之后不会配置,是否可以有相关技术人员提供一定的技术支持,帮助我成功地将开发套件部署好,部署好的概念就是到“我可以获得IQ数据”这一步。同时因为现在我在官网上能找到的相关文档介绍地都比较简单,如果各位有详细的开发文档,也希望可以分享给我,谢谢