Hi TI工程师,
我目前使用CC2540开发Keyfob产品,与ios APP连接。用BLE STACK 1.3。
1.如果DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST按默认为FALSE的情况下,所有功能均能正常工作,但工作电流一直无法进入低功耗,基本工作在1.2mA左右。
2.如果DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST改为TRUE,并且将DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT按照APPLE的要求改为6秒及以下,可以进低功耗,工作电流会在UA级别。但问题是连接后直接就进入低功耗模式了,APP所操作的Get Characteristics/Set Notification等操作不能及时返回到APP,如此造成数据通讯不及时。请问如何才能解决该问题?可以在哪里修改进入低功耗的时间呢?
产品量产在即,盼得到帮助,因为一直做CSR的平台,对TI是第一次使用,不是很熟悉。谢谢!