This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BLE5 PHY比较和实际吞吐量测试



BLE5有四种PHY可供选择:1 Mbps、2 Mbps、Coded S2和Coded S8,可以通过将数据速率从传统的1 Mbps增加到2 Mbps来提高吞吐量,也可以通过使用Coded PHY来扩大传输距离。

PHY比较:

 

注:1M 和2M PHY 中 1个 symbol 代表1 位,Coded S2 和S8中每个位由2个symbol构成

LE 2M PHY与 1M PHY相同的发射功率,唯一的变化是PHY中的数据调制。使用LE 2M PHY,由于在相同输出功率下具有更高的数据调制能力,因此功耗得以降低.使用LE 2M PHY的主要优点是用于高吞吐量应用程序,可以以更高的速度传输数据。LE Coded PHY,由于发射时间更长,所以功耗增加。

 

吞吐量测试数据:

在PDU为251 Bytes以及PHY为1 Mbps、2 Mbps、Coded S2、Coded S8模式进行测试

TI CC26X2R LaunchPad:

吞吐量测试例程:

Central设备:

github.com/.../ccs

Peripheral设备:

github.com/.../ccs