您好,
我们使用CC2640 lauchpad 遇到一个问题,目前想用这个EVB 开发BT AOA 应用,但接CMW仪器测试这部分无法进行下去。想请教这颗IC 目前有支持BT 5.1 HCI cmd img 吗?可否给我们使用,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HCI API 查看C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___h_c_i.html
测试https://processors.wiki.ti.com/index.php/PTM_cc2640
ble_hci_test_cc2640r2lp_app_src_FlashOnly_StackLibrary_RC13我没有找到,提供下具体出处
之前的版本中是基于私有协议测试的,不是BLE5.1标准协议,通过测试的应该是其他的,不包含AOA。
Chris Zang 说:可否提供支持BT 5.1 HCI cmd img 给我们验证用?之前文档中提到的那一版FW
将具体链接或文档传上来,我去team确认下
额,就是这份文档,里面提到的FW,麻烦了!我们想要试一试。61045RBT.002s_HCI.PDF
感谢,我们试一下!Kevin Qiu1 说:看下这里的回复e2e.ti.com/.../3549389
Dear kevin,
因为我们邮箱是126邮箱,好像没办法在您的那个链接下提问。是否可以麻烦您帮忙问一下内部,我们遇到的问题(5.1 HCI cmd respond 01unknown cmd),感谢!~
BR
Chris Zang
(in <SDK>\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\hexfiles)
dear kevin,
应该是上面的路径,不是ble5stack 文件夹,ble5stack里面的host_test 5.1hci cmd 都没有respond
blestack 里面的host test 针对5.1hci cmd 起码有respond ,但是01 unknown cmd
FYI. THX!~
嗯嗯,有看到回复。您们终于看到我们遇到的问题了!^^
请问是否可以配合解决呢?出一版可以支持HCI 5.1 cmd 的img?BLE 5.1 最重要的就是AOA/AOD 技术。不支持这项验证,如何号称芯片support BT5.1呢???
可以同您同事讲,5.0及之前的HCI cmd都有支持!需要5.1 HCI cmd!!!
感谢!
正如上面提到的,CC2640r2f AOA不支持标准的ble5.1协议,是基于私有协议仅作测试使用,目前已不再提供支持。
标准协议BLE5.1 AOA在CC26X2系列上支持AoA测试命令:e2e.ti.com/.../959992
所以建议你在CC26X2测试AOA应用