Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
CC2652 无法连接。2652运行Simple peripheral例程。手机使用BLE SCANNER 可以扫描到设备(RSSI 65dBm),但手机试图连接时,2652串口显示的信息是不断的连接和断开。
1、怀疑是晶振偏了,手头没有频谱仪,可否用PWM例程生成方波来测晶振实际频率。我PWM时钟周期100us,输出频率10.005khz,感觉不准,引用Cap-array 对频率无影响。
2、改用有源晶振。选择HF时钟源类型为CMOS和正弦波(选择正弦波时有串100pF电容),无法下载程序。选择XOSC_HF可以正常下载。
3,如2使用有源晶振,sysconfig里面选择无源晶振模式。有源晶振频率48.00056MHz。这种情况下手机连接2652还是出现不断的连接和断开。
请问以上是什么原因,如何解决,谢谢。