This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我使用 BTool 自带的 OAD功能 已经实现了对 target 的oad 升级。 但是 利用 “Read Write”功能模拟给Target发送OAD指令的过程中遇到困难。
前面 OAD Send Metadata To ImageIdentify 和 OAD Get OAD Block Size 能收到正确的回复,但是OAD Send Start OAD To ImageControl的时候,
在0x003A 中写入 03,却收到03:05(如图1),抓取OAD正常的流程,这里应返回包号以继续升级(如图2,返回12:00:00:00:00:00)
请问,返回03:05 是代表什么错误,是前面哪个步骤导致这个错误?
其中,Distributor 和 target都是用2642
图1
图2