使用CC2640R2F方案的产品,目前打算做TELEC认证的RF性能测试,如何实现任一信道最大功率持续发射模式?
论坛有帖子提及2种方法:
方法1.使用SmartRF Studio + XDS100V3,让CC2640进入Continuous TX, unmodulated模式,选择不同的信道和发射功率进行测试;
方法2.使用PTM,用HCI command控制进行测试;
processors.wiki.ti.com/.../PTM_cc2640
想确认以下几点问题:
Q1:方法2提及processors.wiki.ti.com/.../PTM_cc2640 ,从2021/01~wiki.ti内容均已被移除,是否有备用链接?如何进入PTM模式?
Q2:认证机构提及TELEC认证测试产品需要进入DTM模式,方法2提及进入PTM模式,做TELEC的话两种模式都可以么?两种模式的区别是什么?
Q3:如果进入DTM模式,需要通过HCI Tester发送HCI command,利用USB↔UART转换头控制CC2640进入DTM模式,但如何选择信道和设定发射功率?
Q4:以上几种方法中,CC2640分别都需要烧录何种固件?正常工作的固件,还是模式特殊用途的固件(比如cc2650lp_host_test_rel.hex)?