本指南旨在为使用 TI 低功耗 Bluetooth® 连接产品的所有开发阶段提供参考。
第 0 步:了解技术
第 1 步:挑选器件
第 2 步:下载必要软件
第 3 步:开始软件开发
第 4 步:深入了解文档
第 5 步:设计硬件
第 6 步:认证和生产
另请参见末尾的“常见开发问题”部分。
不确定要使用哪种连接技术?请查看无线连接技术选择指南!
第 0 步:了解技术
- Connect 视频
- Connect:为何选择 SimpleLink
?
- Connect:Bluetooth® 5.0 有哪些新功能?
- Connect:Zigbee + 蓝牙 5 并发演示
- Connect:BAW 演示之蓝牙 5 专题
- Connect:LPSTK-CC1352R 多协议 ZigBee 和蓝牙无线开关演示
- 白皮书
- 为何选择经典 Bluetooth® (BR/EDR)?
- 低功耗 Bluetooth® 和汽车转型
- 三种蓝牙风格:孰优孰劣?
- 动态多协议管理器 (DMM)
第 1 步:挑选器件
- 选择指南
- 应该选择哪种 TI Bluetooth® 解决方案?
- 无线连接技术选择指南
- CC2652R:LaunchPad
- CC2652P
- CC2652RB:LaunchPad
- CC1352R:LaunchPad 或 SensorTag
- CC1352P:LaunchPad
- CC2640
- CC2650:LaunchPad 或 SensorTag
- CC2640R2F:LaunchPad
- CC2640R2F-Q1:LaunchPad
- CC2642R
第 2 步:下载必要软件
- 对于 CC13X2/26X2 器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK(包括用于驱动程序和堆栈配置的 SysConfig 和用于低功耗蓝牙调试的 BTool)
- 对于 CC2640R2 器件:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK(包括用于驱动程序和堆栈配置的 SysConfig 和用于低功耗蓝牙调试的 BTool)
- 选择一个集成开发环境 (IDE)
- Code Composer Studio
- IAR Embedded Workbench
- 编程器(如果您使用的是 IDE,则为可选)
- UNIFLASH
- FLASH-PROGRAMMER
- 其他评估工具(可选)
- 评估射频数据包配置:SmartRF Studio
- 开发传感器功能:Sensor Controller Studio
- 监听无线数据包:SmartRF Protocol Packet Sniffer
- 评估射频技术范围:RF Range Estimator
第 3 步:开始软件开发
- 开箱即用体验 (CC13X2/26X2 | CC2640R2):选择 LaunchPad 后,了解其功能即可运行您的第一个应用!
- 快速入门指南 (CC13X2/26X2 | CC2640R2):本指南提供了低功耗蓝牙/低功耗蓝牙 5 堆栈开发环境的路线图。开始使用 TI Resource Explorer,了解如何将项目导入 CCS 或 IAR 或开发新应用。
- SimpleLink Academy (CC13X2/26X2 | CC2640R2): 查看 SimpleLink Academy 培训平台,了解有关蓝牙功能以及如何定制应用的分步说明。
|
实验室 |
说明 |
|
低功耗蓝牙基本原理 (CC13X2/26X2 | CC2640R2) |
通过刷写开始使用蓝牙 |
|
DMM 基础知识 |
动态多协议管理器 (DMM) 支持多个无线堆栈在单个无线电装置上共存和同时工作 |
|
传感器控制器基础知识 (CC13X2/26X2 | CC2640R2) |
如何使用 Sensor Controller Studio 和 GUI 工具 |
|
RTOS 概念 (CC13X2/26X2 | CC2640R2) |
对实时操作系统中使用的概念进行了一般概述,例如任务/线程、调度、信标。从这里开始了解 TI-RTOS 和 POSIX。 |
|
SysConfig 工具基础知识 (CC13X2/26X2 | CC2640R2) |
SysConfig 工具可帮助您配置 SimpleLink 应用,并为 TI 驱动程序和软件库生成源文件 |
第 4 步:深入了解文档
- SDK 文档 (CC13X2/26X2 | CC2640R2):您可以在此处找到所有堆栈用户指南和 API 指南,以及内核、TI 驱动程序和配置工具
- 技术参考手册 (CC13X2/26X2|CC2640R2)
- CC2538/CC26x0/CC2x2 Serial Bootloader Interface
- 低功耗 Bluetooth® 树结构网络
- 深入了解 SimpleLink
MCU 平台的工具和开发套件
第 5 步:设计硬件
- CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS:请 TI 专家查看您的原理图和布局
- 您可以在器件的产品页面上找到其他硬件文档(请参阅第 1 步:挑选器件)
第 6 步:认证和生产
- CC2538/CC26x0/CC2x2 Serial Bootloader Interface
- FLASH-PROGRAMMER 或 UNIFLASH
- 如何鉴别低功耗蓝牙产品
- 无线技术产品的最终测试注意事项
常见开发问题
- 怎样开始使用?
从开箱即用体验开始!此演示可帮助您了解 LaunchPad 并运行您的第一个应用。之后,开始了解我们在 SimpleLink Academy 上提供的不同功能和软件库。
- 如何将我的技术添加到新应用中?
建议用户从 SDK 中提供的各种开发示例入手。
- 如何了解外设驱动程序?在哪里可以找到 PWM、I2C、SPI、UART 或 GPIO 的示例?
TI 驱动程序运行时 API 提供了每个外设的基本使用摘要和示例,SDK 的 examples/<rtos>/<LaunchPad>/drivers 文件夹中提供了针对每个器件的其他 TI 驱动程序示例。
- 如何将代码快速发送至 LaunchPad?
使用 CCSTUDIO IDE 构建、加载和调试代码。要在 2.4GHz 或小于 1GHz 器件上对二进制映像进行编程,请参阅 FLASH-PROGRAMMER 或 UNIFLASH。
- 在哪里可以了解安全功能?
阅读上述白皮书,详细了解每个堆栈上可用的 SimpleLink 安全功能。
- 如何获取原理图和布局审核?
- 我应从何处获得帮助?从何处可以找到更多常见问题解答?
E2E 无线连接论坛是一个重要资源,可在设计过程的每一步中为您提供帮助。
E2E 是一个公共论坛,TI 工程师和知识渊博的社区成员在其中发布问题和答案,帮助用户快速解决设计问题。搜索几个关键词,查看已解决的问题,您也可以提出一个新问题!