Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540
蓝牙协议栈版本 1.5.1
代码调整的地方:
在simpleBLEPeripheral 工程基础上,进行如下调整:
#define DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED
现象描述;
安卓手机可以一直扫描到该设备;查看广播消息,正常。
问题点:
在limited discory模式下,CC2541不是应该广播180s,之后关闭广播吗?为什么手机还可以检测到广播内容?
后续测试情况;
1、使用Brocaster 模式,limited discory 功能正常;
2、使用Peripheral 模式,limited discory 没有作用;手机可以一直接收广播内容;