This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652RB芯片,运行SDK历程rfEchoTx,程序卡在RF_runcmd函数中,发送失败

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2652RB

cc2652RB开发板,运行历程,发送失败,历程目录C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04\examples\nortos\CC1352P_4_LAUNCHXL\drivers\rfEchoTx;程序卡在RF_runcmd函数中,什么原因?

  • 能否说明下实验的详细情况?我们来测试一下

  • 您好,实验环境是:一个LP_CC2652RB官方开发板,下载最新版本SDK中的历程,路径:C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04\examples\nortos\CC1352P_4_LAUNCHXL\drivers\rfEchoTx,采用IAR环境,IAR版本为8.50.9;历程无任何改动,仿真时程序卡在RF_runcmd中,发送失败;
  • 目前只使用了一个开发板?

    通过例程说明可知:

    software-dl.ti.com/.../rfEchoTx_README.html

    The Echo TX example the radio to transmit a packet and then switch over to the receiver mode and wait for its echo. This example is meant to be used with the Echo RX example or SmartRF Studio.

    该例程需要配合Echo RX example or SmartRF Studio来使用,具体细节请看上述页面内的 Example Usage
  • 试过了,还是不行,同样发送失败的,频谱仪看频点没有数据发送出来;SmartRF Studio没有收到Tx的数据;目前只用了这一种开发板,谢谢!
  • CC1352P 器件是一款多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU,面向无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、支持IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、Thread、 Zigbee®、KNX RF、 Wi-SUN®、低功耗 Bluetooth® 5 以及专有系统,包括 TI 15.4-Stack。

    CC2652RB BAW 器件是一款多协议无线 2.4GHz MCU,面向 Thread、 Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5、 IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 Wi-SUN®。

    简化的说:CC2652是CC1352的子集。也就是说,除了CC2652仅支持2.4 GHz之外,这两种芯片都可以执行相同的操作。

    而该例程: The default frequency is 868.0 MHz (433.92 MHz for the CC1350-LAUNCHXL-433 board and CC1352P-4-LAUNCHXL boards).

    频率是在低于 1GHz 的。所以建议您使用CC1352来测试该例程
  • 你好,调试cc2652rb此款芯片射频部分,我应该参考哪个例程呢?目前没有可用的例程,导致无法评估