when flash programmer2 download hex file worked fine, but when download bin file, CRC verificaiton failed!
Can you help me to analyze what happened , thank you !
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前使用的是CC2640F128RGZR,flash programmer2 的版本是flash-programmer-2-1.8.2,烧录hex文件都是成功的,但是烧录bin文件就是失败的。
G2-P-001.bin烧录起始地址0x0000, G2-P-002.bin烧录起始地址0xE000。Firmware 20210416.rar
G2-P-001.bin这是APPLICATION固件,G2-P-002.bin这是STACK固件,相应的地址都是协议栈固定分配好了的。
目前在我们实验室的治具上烧录总是出现上述情况,但是生产烧录治具是正常的。
我们烧录hex文件是成功的,但是烧录bin文件就是失败的,怀疑还是与flash programmer 或 CC2650 launchpad有关,对bin文件的烧录支持有问题?
还有就是烧录hex和烧录bin有什么区别?
user4793539 说:但是生产烧录治具是正常的。
请问生产烧录是如何烧录的?
user4793539 说:怀疑还是与flash programmer 或 CC2650 launchpad有关,对bin文件的烧录支持有问题?
那您可以试一下uniflash烧录。
user4793539 说:还有就是烧录hex和烧录bin有什么区别?
HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身
在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。