This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

蓝牙芯片CC2541问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2592, CC2652P, CC2642R, CC2640R2F, CC2652R7

蓝牙芯片CC2541问题

蓝牙芯片用的是CC2541,人体穿戴产品。测试心率等。用手机接收到的信号强度RSSI是-
70DBM到-40DBM(手机靠近产品的时候),多少才算正常?需要在0-15米内传输数据!每秒需
要传输30K字节的数据量,每60ms传输一次!

疑问:
1.怎样设计才能增强信号强度?可以从哪些角度进行改善?比如硬件怎么改?或者说嵌入式
软件怎么改?


2.另外我看手机本身接收到的4G信号的RSSI是-90dbm左右,这是不是意味着我的产品的蓝牙
信号很强?RSSI这个指标是接收灵敏度,应该是越小越好吧?那为什么我用手机靠近产品的
时候这个值是变大的呢?比如远的时候是-70DBM,靠近的时候是-40DBM!RSSI是产品发射出
来,然后手机接收到的信号强度吗?因为产品本身的无线传输指标还有一个叫做TRP,这个是
发射功率强度.现在的疑问就是既然RSSI是接收灵敏度,那就是越小越好,比如我们的4G信号
,越小表示的是能接收到的最小信号,自然是好事。可是用手机靠近产品的时候,这个值是
变大的,这不是矛盾吗?这个RSSI的值到底是越大越好还是越小越好?