This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的工程师:
您好
我现在在CC26X2开发板上跑AoA的例程,测量Passive(外附了BOOSTXL-AOA天线板)和Slave之间的例程(当然我也了解到在最新的SDK中已经支持对无连接的蓝牙设备进行AoA角度测量)。
我想请教的是Passive和Slave之间的摆放距离对AoA测量精度的影响(在无连接的AoA的测量中,测量的是Master和Slave之间的角度。我了解到之前的你们的工作总结中有说,AoA测量是基于蓝牙连接的,只要能够进行连接就能进行测量。但如果是在这种无连接的状态下,距离的影响是否就成为比较重要的因素,能否解释下具体影响原因)
总结一下,我想比较明确的知道
1)接发设备之间距离对于AoA精度影响的原因
2)如果可以我想知道其距离的具体影响。比如说在1m左右,AoA角度测量精度最高,在5m以上的距离测量的AoA角度将不可靠。
十分期待您的回复!