项目需要用到一个比较器,一端为外部的模拟电压,另一端需要用DAC产生一个基准电压,有以下问题请教:
1. 工程原本是基于SDK 4.20.01.04搭建的,在这个版本上能否使用COMP和DAC?好像没有相关例程
2. 在SDK 5.10.00.48中有相关的SYSCFG的设置和例程,但是能不能直接把 DAC的输出 设为 COMP的其中一个输入?syscfg中好像不能这么设置
3. 某一个引脚能否同时作为ADC采样的输入和COMP的输入?syscfg中这么设置会提示引脚冲突,那我能否把两个引脚都与这个信号相连,然后分别用于这两个用途?COMP