Other Parts Discussed in Thread: CC2642R
CC2541含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器时) (ADC)?我已经用了两个了,还想要用两个做电池充电电流的检测,用一个0.01欧的电阻串联在电池充电的回路上,然后采样电阻的两端用两个ADC去监测,当有电流的时候就有压差,这样就知道电池是真正在充电。。。请问这种方法是否可以用CC2541实现?我蓝牙已经用了CC2541,本身这颗物料是有MCU功能的,所以没有加另外的MCU!也没有空间可以加!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC2541自带的battery monitor可以检测电池电量,你可以看下手册13章:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/swru191f/swru191f.pdf?ts=1623128091879&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FCC2541%253F_ticdt%253DMTYyMzEyNzg1OHwwMTc5OWQzYmQxMjYwMDE1ZjVjYmYwNTY2OTM4MDMwNzMwMDQyMDZiMDA4NmV8R0ExLjIuMTI2NDUzODk3Ny4xNjIxODQ2MTg3
当然,用外设ADC测电池电量检测也是可以的
你好 有八个脚可以配置成ADC检测脚吗?我用的是CC2541 QFN 哪八个脚是ADC通道?烦请告知 谢谢
安装SDK:https://www.ti.com.cn/tool/download/BLE-STACK-1-X#previous-versions
例程在
C:\ti\BLE-CC254x-1.5.2.1\CC2541_43_44_45_Peripherals_Software_Examples\software_examples\adc
CC2541是8051内核,后面的产品都是arm内核的
替代品为CC2640r2和CC2642R,都是arm内核的,可以根据内存需求选择
这个CC2541ADC的分辨率是多少?我充电电流大概是20mA左右,用多大的采样电阻更合适?
如果用CC2642R开发 那代码 程序要做更大更改对吗?内核都不一样了。。关于CC2642R替代CC2541 有没有相关的文档说明 注意事项
关于CC2642R替代CC2541 \相关的文档说明在 dev.ti.com/.../migration-cc13x2_26x2.html
ADC是12位的,分辨率可以自己算一下
没有做过类似充电采样,因此采样电阻没有好的推荐值
比如电阻的压降有0.2V 那分辨率就是0.2/(10^12=1024)=0.19mV?是不是这样算
不是,你说的误差应该指的是精度,精度和分辨率没有关系
你可以查下ADC精确度和分辨率资料看一下
我这样问你吧 我想知道CC2541 P0口作为ADC检测的时候 比如我的信号是0.2V 2541测试到的的误差是多少?
你好 CC2642R应用与手环或者TWS蓝牙耳机的参考设计有没有 麻烦发下资料 谢谢
tws可以參考一下 e2echina.ti.com/.../tws-ti
你这个4mV的误差是有温度还有被检测信号大小因素影响吧!难道是在0-VCC都是4mV的误差?
cc2541用两个ADC口 比如P1.0和P0.5接在采样电阻上 能做库伦计量吗?就是电流积分
难道是在0-VCC都是4mV的误差?
是在ADC参考电压Vref下的误差